earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: eCommission SmartX Controller, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funktionen: Technik, SmartX IP Controller-Geräte
Produktversion: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10.09.2024
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Ändern von Geräteeigenschaften über das Konfigurationsmenü

Nachdem das Konfigurationsmenü auf den Controller heruntergeladen wurde, betrachten Sie sich die Geräteeigenschaften und ändern Sie diese im Konfigurationsmenü, um die Geräteinbetriebnehme abzuschließen.

Mehr zeigen
action_close

Configuration Menus are a group of pre-engineered objects and values that make device commissioning faster and easier. Configuration Menus are exported and downloaded from image files. Download a Configuration Menu to a BACnet/IP controller to commission the controller.

Configure Controllers Workflow

You download an Application Image that contains a Configuration Menu to a BACnet/IP controller to configure a device. Use this workflow to implement the Configuration Menu using the eCommission SmartX Controllers mobile application. Related information can be found in the section after the flowchart.

Für weitere Informationen siehe Configure Controllers with the Configuration Menu Workflow .

Download a Configuration Menu to a BACnet/IP Controller

You download the Configuration Menu to the BACnet/IP controller to configure the device.

Für weitere Informationen siehe Herunterladen eines Konfigurationsmenüs auf einen BACnet/IP-Controller .

Modify Device Properties from the Configuration Menu

After downloading the configuration menu to the controller, you view and modify the device properties from the configuration menu to complete device commissioning.

Für weitere Informationen siehe Ändern von Geräteeigenschaften über das Konfigurationsmenü .

Geräteeigenschaften über das Konfigurationsmenü ändern
  1. Übernehmen im Menü Konfigurationsmenü .

  2. Ändern Sie im Konfigurationsmenü alle schreibbaren Eigenschaftswerte.

  3. Übernehmen Speichern .

  4. Um eine Wertänderung zu überprüfen, übernehmen die Schaltfläche Aktualisieren . Eigenschaftswerte werden aktualisiert, wenn Sie zu und von Untermenüs navigieren.

Sie haben die Geräteinbetriebnahme für diesen Controller abgeschlossen und können nun über andere BACnet/IP-Controller mit der Gerätekonfiguration fortfahren.

  • Configuration Menu