You download an Application Image that contains a Configuration Menu to a BACnet/IP controller to configure a device. Use this workflow to implement the Configuration Menu using the Commission mobile application. Related information can be found in the section after the flowchart.
Transferir la imagen de aplicación a su dispositivo móvil o portátil con Windows 10
Para obtener más información, consulte Transferring an Application Image File .
En la aplicación móvil Commission, establezca la conexión con el controlador.
Para obtener más información, consulte Conectarse a un dispositivo mediante Wi-Fi .
Para obtener más información, consulte Conectarse a un controlador mediante Bluetooth .
Descargar la imagen de aplicación al controlador BACnet/IP.
Para obtener más información, consulte Descarga de un archivo de Imagen en un controlador BACnet/IP .
Descargar el Menú de configuración al controlador BACnet/IP.
Para obtener más información, consulte Descargar un Menú de configuración en un Controlador BACnet/IP .
Ver los valores de la propiedad y modificarlos si es necesario.
Para obtener más información, consulte Modificar las propiedades del dispositivo desde el menú de configuración .