earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
1
Concepto

Concepto


Productos eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 2022, 2023, 2024
10/09/2024

Menú de configuración

Configuration Menus are a group of pre-engineered objects and values that make device commissioning faster and easier. Configuration Menus are exported and downloaded from image files. Download a Configuration Menu to a BACnet/IP controller to commission the controller.

Configurar el flujo de trabajo de los controladores

You download an Application Image that contains a Configuration Menu to a BACnet/IP controller to configure a device. Use this workflow to implement the Configuration Menu using the Commission mobile application. Related information can be found in the section after the flowchart.

Para obtener más información, consulte Configuración de los controladores con el flujo de trabajo del Menú de configuración .

Descargar un Menú de configuración en un Controlador BACnet/IP

You download the Configuration Menu to the BACnet/IP controller to configure the device.

Para obtener más información, consulte Descargar un Menú de configuración en un Controlador BACnet/IP .

Modificar las propiedades del dispositivo desde el menú de configuración

After downloading the configuration menu to the controller, you view and modify the device properties from the configuration menu to complete device commissioning.

Para obtener más información, consulte Modificar las propiedades del dispositivo desde el menú de configuración .

  • Descripción general de la aplicación móvil Commission
  • Configuración de los controladores con el flujo de trabajo del Menú de configuración
  • Descargar un Menú de configuración en un Controlador BACnet/IP
  • Modificar las propiedades del dispositivo desde el menú de configuración