You download an Application Image that contains a Configuration Menu to a BACnet/IP controller to configure a device. Use this workflow to implement the Configuration Menu using the eCommission SmartX Controllers mobile application. Related information can be found in the section after the flowchart.
Transfer the Application Image to your mobile device or Windows 10 laptop.
Para mais informações, consulte Transferring an Application Image File .
In the eCommission application, connect to the controller.
Para mais informações, consulte Ligar a um dispositivo através de Wi-Fi .
Para mais informações, consulte Connecting to a Controller through Bluetooth .
Download the Application Image to the BACnet/IP controller.
Para mais informações, consulte Downloading an Image File to a BACnet/IP Controller .
Download the Configuration Menu to the BACnet/IP controller.
Para mais informações, consulte Transferir um menu de configuração para um controlador BACnet/IP .
View the property values and modify them if needed.
Para mais informações, consulte Modificar propriedades do dispositivo através do menu de configuração .