earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funcionalidades: Engenharia, Dispositivos SmartX IP Controller
Versão do produto: 3.3, 2022, 2023, 2024
10-09-2024

Transferir um menu de configuração para um controlador BACnet/IP

Transfira o menu de configuração para o controlador BACnet/IP para configurar o dispositivo.

Nota

Antes de ser possível transferir um menu de configuração para um controlador BACnet/IP, é necessário transferir a imagem da aplicação que contém o menu de configuração para o controlador BACnet/IP. Para mais informações, consulte Downloading an Image File to a BACnet/IP Controller .

Mostrar mais
action_close

Configuration Menus are a group of pre-engineered objects and values that make device commissioning faster and easier. Configuration Menus are exported and downloaded from image files. Download a Configuration Menu to a BACnet/IP controller to commission the controller.

Configure Controllers Workflow

You download an Application Image that contains a Configuration Menu to a BACnet/IP controller to configure a device. Use this workflow to implement the Configuration Menu using the eCommission SmartX Controllers mobile application. Related information can be found in the section after the flowchart.

Para mais informações, consulte Configure Controllers with the Configuration Menu Workflow .

Download a Configuration Menu to a BACnet/IP Controller

You download the Configuration Menu to the BACnet/IP controller to configure the device.

Para mais informações, consulte Transferir um menu de configuração para um controlador BACnet/IP .

Modify Device Properties from the Configuration Menu

After downloading the configuration menu to the controller, you view and modify the device properties from the configuration menu to complete device commissioning.

Para mais informações, consulte Modificar propriedades do dispositivo através do menu de configuração .

Para transferir um menu de configuração para um controlador BACnet/IP
  1. No Menu , selecione Menu de configuração .

  2. No menu de configuração, altere os valores de propriedades passível de escrita. Para mais informações, consulte Modificar propriedades do dispositivo através do menu de configuração .

  3. Selecione Guardar .

O menu de configuração foi transferido para o controlador BACnet/IP.

  • Configuration Menu
  • Downloading an Image File to a BACnet/IP Controller
  • Modificar propriedades do dispositivo através do menu de configuração