Después de haber cableado todas las entradas y salidas físicas del controlador, lleva a cabo una comprobación E/S para asegurarse de que el cableado se hizo de forma correcta y que las entradas y salidas físicas funcionan correctamente.
Para obtener más información, consulte Realización de una comprobación E/S .
Se puede consultar el estado de comprobación de E/S de todas las entradas y salidas en la vista Entradas y salidas . Antes de la primera comprobación de E/S, el Estado es Nuevo . Los estados de comprobación de todas las entradas y salidas de un dispositivo controlador de SmartX IP se muestran como el Estado de comprobación del controlador, en la vista Lista de dispositivos .
Cuando realiza la comprobación de E/S y pulsa Guardar , se genera un informe de comprobación de E/S en el controlador SmartX IP. Este informe se guarda en los archivos de diagnóstico del controlador SmartX IP y puede consultarse desde WorkStation cuando el dispositivo esté alojado.
Durante la comprobación E/S, la aplicación eCommission crea un archivo de registro de puesta en marcha en el que se guardan de forma automática los pasos que se han seguido. Este archivo de registro se crea en el controlador MP-V y puede verse desde WorkStation.