earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
2
Concepto

Concepto


Productos eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2
13/08/2019

Resumen de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers

arrow1_rotationPreparaciones arrow1_rotationConexión del dispositivo arrow1_rotationAdaptador Bluetooth arrow1_rotationConfiguración del dispositivo arrow1_rotationDescarga de imagen arrow1_rotationMenú de configuración arrow1_rotationComprobación de E/S arrow1_rotationEquilibrado de flujo arrow1_rotationReinicio del dispositivo

La aplicación móvil eCommission SmartX Controllers le permite utilizar un dispositivo móvil para realizar las operaciones de puesta en marcha, equilibrio de flujo y comprobación en los controladores SmartX IP. Los controladores SmartX IP incluyen controladores de la serie MP y RP, así como dispositivos IP-IO. Las aplicación eCommission está disponible para móviles y tablets iOS (Apple) y Android, así como para dispositivos que utilizan Microsoft Windows 10. La aplicación eCommission puede conectarse con un único controlador SmartX IP o con una red de controladores SmartX IP de la red local.

Preparaciones

Antes de utilizar la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers en un sitio de trabajo, debe llevar a cabo una serie de preparaciones para facilitar la puesta en marcha del dispositivo.

Para obtener más información, consulte Preparaciones .

Conexión del dispositivo

La aplicación eCommission SmartX Controllers admite la conexión de dispositivos mediante Wi-Fi BACnet y conexión inalámbrica Bluetooth.

Para obtener más información, consulte Conexión del dispositivo .

Adaptador Bluetooth

El adaptador Bluetooth de eCommission le permite establecer una conexión Bluetooth con controladores de la serie MP. Conecta el adaptador Bluetooth en el SmartX Sensor correspondiente para conectarse al controlador.

Para obtener más información, consulte Adaptador Bluetooth de eCommission .

Configuración del dispositivo

La vista Configuración del dispositivo de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers le permite configurar la mayoría de ajustes del controlador SmartX IP. Puede guardar una configuración particular del dispositivo en un archivo de ajustes comunes. Los archivos de ajustes comunes del dispositivo pueden descargarse en varios controladores SmartX IP para facilitar la configuración de los dispositivos.

Para obtener más información, consulte Ajustes del dispositivo controlador SmartX IP .

Descarga de imagen

Los archivos de imagen los crea un usuario de WorkStation y contienen objetos, propiedades y valores prediseñados. Descargue una imagen en un controlador SmartX IP para facilitar las tareas de puesta en marcha del dispositivo.

Para obtener más información, consulte Descarga de imagen .

Menú de configuración

Los Menús de configuración son un grupo de objetos y valores prediseñados que hacen que las tareas de puesta en marcha del dispositivo sean más rápidas y sencillas. Los Menús de configuración se descargan y exportan de archivos de imágenes. Descargar un Menú de configuración a un controlador SmartX IP para poner en marcha el controlador.

Para obtener más información, consulte Menú de configuración .

Comprobación de E/S

Después de haber cableado todas las entradas y salidas físicas del controlador, lleva a cabo una comprobación de E/S para asegurarse de que el cableado se hizo de forma correcta y que las entradas y salidas físicas funcionan correctamente.

Para obtener más información, consulte Vista general de la comprobación de E/S .

Equilibrado de flujo

La función Equilibrio de flujo de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers se utiliza para equilibrar el flujo de aire de las cajas terminales controladas por controladores MP-V. Esta función automatiza la mayor parte del procedimiento de equilibrio de aire, pero también le permite comprobar de forma manual el equilibrio de flujo colocando la compuerta en una posición especificada, un valor de consigna de flujo o un valor de flujo.

Para obtener más información, consulte Equilibrado de flujo .

Reinicio del dispositivo

Utilice la función Reinicio del dispositivo de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers para reiniciar el controlador SmartX IP. Hay cuatro formas diferentes de reiniciar el controlador SmartX IP.

Para obtener más información, consulte Reinicio del dispositivo .

  • Preparaciones
  • Conexión del dispositivo
  • Adaptador Bluetooth de eCommission
  • Ajustes del dispositivo controlador SmartX IP
  • Descarga de imagen
  • Menú de configuración
  • Vista general de la comprobación de E/S
  • Equilibrado de flujo
  • Reinicio del dispositivo