earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
概念

概念


产品: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
功能: 工程, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 2023, 2024, 7.0
2024/9/10

I/O 检出概览

arrow1_rotationI/O 检出状态 arrow1_rotationI/O 检出报告 arrow1_rotation调试日志

连接控制器的物理输入和输出后,可以执行 I/O 检出,以验证接线正确完成,且物理输入和输出正常工作。

有关更多信息,请参阅 执行 I/O 检出 .

I/O 检出状态

每个输入和输出的 I/O 检出状态可在 输入和输出 视图中找到。在首次 I/O 检出之前, 状态 。在 设备列表 视图中,BACnet/IP 设备中所有输入和输出的检出状态聚合并显示为控制器的 检出状态

I/O 检出报告

当您执行 I/O 检出并选择 保存 时,在 BACnet/IP 控制器中生成 I/O 检出报告。该报告保存至 SBACnet/IP 控制器中的诊断文件,并且在托管设备后,可在 WorkStation 中查看。

调试日志

在 I/O 检出期间,Commission 移动应用程序会创建一个调试日志文件,其中执行的步骤将自动保存。该日志文件在 VAV 控制器中创建,可在 WorkStation 中查看。

  • Commission 移动应用程序概述
  • 执行 I/O 检出