earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: eCommission SmartX Controller, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funktionen: Technik, SmartX IP Controller-Geräte
Produktversion: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10.09.2024
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Anzeigen eines I/O-Checkout-Berichts

Sie zeigen einen I/O-Test Berichts, wenn der Test aller Objekte im Controller abgeschlossen ist. Der Bericht wird erstellt, wenn Sie einen I/O-Checkout durchführen und die Schaltfläche Speichern auswählen. Der Bericht wird im BACnet/IP-Controller in den Diagnosedateien gespeichert.

Mehr zeigen
action_close

Nachdem Sie die physikalischen Ein- und Ausgänge des Controllers verdrahtet haben, können Sie einen I/O-Test durchführen, um zu überprüfen, ob die Verdrahtung korrekt vorgenommen wurde und dass die physikalischen Ein- und Ausgänge vorschriftsgemäß funktionieren.

Für weitere Informationen siehe Durchführen eines I/O-Checkouts .

I/O-Test Status

Den I/O-Test Status eines jeden Ein- und Ausgangs finden Sie in der Ansicht Ein- und Ausgänge . Vor dem ersten I/O-Test ist der Status Neu . In der Ansicht Geräteliste sind alle Test-Stati aller Ein- und Ausgänge eines BACnet/IP-Geräts zusammengefasst und werden als Checkout-Status des Controllers angezeigt.

I/O-Checkout-Bericht

Wenn Sie einen I/O-Checkout durchführen und Speichern wählen, wird ein I/O-Checkout innerhalb des BACnet/IP-Controllers generiert. Dieser Bericht wird in den Diagnosedateien im BACnet/IP-Controller gespeichert und kann über die WorkStation angesehen werden, wenn das Gerät gehostet ist.

Inbetriebnahmeprotokoll

Während des I/O-Checkouts erstellt die mobile Commission Anwendung ein Inbetriebnahmeprotokoll, in dem die durchgeführten Schritte automatisch gespeichert werden. Diese Protokolldatei wird im VAV- Controller erstellt und kann von der WorkStation aus eingesehen werden.

Anzeigen eines I/O-Checkout-Berichts
  1. Wählen Sie auf der Seite Ein- und Ausgänge das Symbol Bericht aus.

  2. Ändern Sie den Berichtsdateinamen im Dialogfeld Bericht exportieren .

  3. Kopieren Sie den Dateipfad, in dem der Bericht gespeichert ist im Feld Ort .

  4. Wählen Sie OK aus.

    Hinweis

    Wählen Sie zum Löschen des I/O-Checkout Berichts die Schaltfläche Bericht löschen rechts oben im Bildschirm.

  • I/O-Checkout-Übersicht