Productos eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2024

Ver un informe de comprobación de E/S

Ve un informe de comprobación de E/S cuando se ha completado la comprobación de todos los objetos del controlador. El informe se crea al realizar la comprobación de E/S y pulsar el botón Guardar . El informe se guarda en el controlador BACnet/IP en los archivos de diagnóstico.

Mostrar más
action_close

Después de haber cableado todas las entradas y salidas físicas del controlador, lleva a cabo una comprobación E/S para asegurarse de que el cableado se hizo de forma correcta y que las entradas y salidas físicas funcionan correctamente.

Para obtener más información, consulte Realización de una comprobación E/S .

Estado de comprobación de E/S

Se puede consultar el estado de comprobación de E/S de todas las entradas y salidas en la vista Entradas y salidas . Antes de la primera comprobación de E/S, el Estado es Nuevo . Los estados de comprobación de todas las entradas y salidas de un dispositivo BACnet/IP se muestran como el Estado de comprobación del controlador, en la vista Lista de dispositivos .

Informe de comprobación de E/S

Cuando realiza la comprobación de E/S y pulsa Guardar , se genera un informe de comprobación de E/S en el controlador BACnet/IP. Este informe se guarda en los archivos de diagnóstico del controlador BACnet/IP y puede consultarse desde WorkStation cuando el dispositivo esté alojado.

Registro de puesta en marcha

Durante la comprobación E/S, la aplicación móvil Commission crea un archivo de registro de puesta en marcha en el que se guardan de forma automática los pasos que se han seguido. Este archivo de registro se crea en el controlador VAV y puede verse desde WorkStation.

Ver un informe de comprobación de E/S
  1. En la página Entradas y salidas , seleccione el icono de Informe .

  2. En el cuadro de diálogo Exportar informe, cambie el nombre del archivo del informe.

  3. En el cuadro de Ubicación , copie la ruta del archivo donde se almacena el informe.

  4. Pulse en Ok .

    Aviso

    Para borrar el informe de comprobación de E/S, pulse el botón Borrar informe , situado en la parte superior derecha de la pantalla.

  • Vista general de la comprobación de E/S