Productos eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2024

Realización de una comprobación E/S

El objetivo de realizar una comprobación E/S es el de asegurarse de que el cableado entre los dispositivos se hizo de forma correcta y que las entradas y salidas físicas funcionan correctamente.

Mostrar más
action_close

Después de haber cableado todas las entradas y salidas físicas del controlador, lleva a cabo una comprobación E/S para asegurarse de que el cableado se hizo de forma correcta y que las entradas y salidas físicas funcionan correctamente.

Para obtener más información, consulte Realización de una comprobación E/S .

Estado de comprobación de E/S

Se puede consultar el estado de comprobación de E/S de todas las entradas y salidas en la vista Entradas y salidas . Antes de la primera comprobación de E/S, el Estado es Nuevo . Los estados de comprobación de todas las entradas y salidas de un dispositivo BACnet/IP se muestran como el Estado de comprobación del controlador, en la vista Lista de dispositivos .

Informe de comprobación de E/S

Cuando realiza la comprobación de E/S y pulsa Guardar , se genera un informe de comprobación de E/S en el controlador BACnet/IP. Este informe se guarda en los archivos de diagnóstico del controlador BACnet/IP y puede consultarse desde WorkStation cuando el dispositivo esté alojado.

Registro de puesta en marcha

Durante la comprobación E/S, la aplicación móvil Commission crea un archivo de registro de puesta en marcha en el que se guardan de forma automática los pasos que se han seguido. Este archivo de registro se crea en el controlador VAV y puede verse desde WorkStation.

Realizar comprobación de E/S
  1. En la Lista de dispositivos , seleccione un controlador BACnet/IP.

    Aviso

    Únicamente se puede seleccionar un controlador BACnet/IP cada vez para la comprobación de E/S.

  2. Pulse Siguiente .

  3. En el Menú , seleccione Comprobación de E/S .

  4. En la página Entradas y salidas , seleccione la casilla junto al punto. Puede seleccionar hasta cinco objetos a la vez.

  5. Pulse Comprobación .

    • Para entradas , produzca o simule un cambio en el dispositivo de entrada física y observe el valor que aparece en la aplicación móvil Commission para determinar si la entrada responde como debe.

    • Para salidas , cambie el valor y pulse Forzar . Observe el dispositivo de salida física para determinar si responde como debe.

  6. Cuando termine de forzar los valores y verificar las respuestas, pulse No forzar para restablecer los valores.

  7. Pulse el botón Actualizar en cualquier momento para ver el valor actual del punto.

  8. En la cuadro de texto Comentarios , escriba un comentario que será incluido en el informe de comprobación de E/S.

  9. Cambiar Estado de comprobación a Completo . Si la comprobación de entradas y salidas tiene un valor incorrecto, cambie el Estado de comprobación a Error .

  10. Pulse Guardar para transferir los datos de la comprobación al informe de comprobación de E/S.

  11. Pulse Atrás para regresar a la vista Entradas y salidas . A continuación, repita el proceso hasta que se hayan verificado los puntos E/S.

Ha completado la comprobación de las entradas y salidas en los controladores BACnet/IP y ha identificado las conexiones erróneas que se deben corregir. Al pulsar el botón Guardar se genera un informe de comprobación de E/S que se almacena en el controlador BACnet/IP en los archivos de diagnósticos. Para obtener más información, consulte Ver un informe de comprobación de E/S .

  • Vista general de la comprobación de E/S
  • Ver un informe de comprobación de E/S