earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2
12/08/2019

Connexion et acquisition d'une adresse IP statique

Vous vous connectez au réseau et acquérez une adresse IP pour pouvoir communiquer avec les périphériques de ce réseau. La plupart des connexions réseau utilisées avec l'application mobile eCommission SmartX Controllers attribuent une adresse IP à votre dispositif mobile via DHCP, qui est un type d'adressage automatique. Cependant, certains réseaux Ethernet ou WiFi peuvent nécessiter l'utilisation d'une adresse IP statique. Consultez l'administrateur réseau pour déterminer si une adresse IP statique est requise.

Avant de définir une adresse IP statique, vous devez connaître les informations suivantes :

  • Adresse IP

  • Passerelle

  • Masque de sous-réseau (ou longueur de préfixe réseau)

  • Adresse DNS 1 (peut être facultative)

  • Adresse DNS 2 (facultative)

Si vous n'avez pas cette information, consultez l'administrateur réseau.

Afficher plus
action_close

Vous pouvez choisir parmi plusieurs options différentes pour connecter l'application mobile eCommission SmartX Controllers à un ou plusieurs contrôleurs SmartX IP.

Connectez-vous par fil

Vous pouvez utiliser un câble Ethernet CAT5e ou CAT6 pour connecter un ordinateur portable Windows exécutant l'application mobile eCommission SmartX Controllers à un ou plusieurs SmartX IP Controllers, en observant l'une des deux méthodes suivantes :

  • Une connexion directe à un port Ethernet libre sur un contrôleur

  • Une connexion à un commutateur Ethernet auquel un ou plusieurs contrôleurs sont également connectés

Déclaration

Lorsque vous raccordez l'ordinateur portable doté de l'application eCommission à un ou plusieurs SmartX IP Controllers à connexion filaire, vous devez observer une des trois méthodes d'adressage IP suivantes :

  • Inclure un serveur DHCP pour assigner des adresses dynamiques aux contrôleurs.

  • Dans le cas où aucun serveur DHCP n'est inclus, assignez des adresses dynamiques aux contrôleurs par le biais de la fonction AutoIP.

  • Dans le cas où aucun serveur DHCP n'est inclus, assignez des adresses statiques aux contrôleurs.

Déclaration

Vous n'avez pas besoin de connaître l'adresse IP de l'application eCommission, car elle n'est pas requise pour la découverte de périphériques BACnet.

Déclaration

Lorsque le port Ethernet 2 du SmartX IP Controller n'est pas utilisé par le réseau du contrôleur, vous pouvez connecter l'application eCommission en utilisant ce port sans perturbation ou matériel supplémentaire. Lorsque le port Ethernet 2 du SmartX IP Controller est utilisé par le réseau du contrôleur (par exemple, dans une topologie de réseau en guirlande ou RSTP), vous pouvez ajouter un commutateur ou un concentrateur temporaire pour garantir le maintien de la connectivité pendant le fonctionnement de l'application eCommission.

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le port Ethernet 2, vous pouvez le désactiver afin de préserver la sécurité du réseau. Pour cela, configurez la propriété Port Ethernet 2 sous l'onglet Basic du SmartX IP Controller. Pour plus d'informations, voir SmartX IP Controller Settings Properties – Basic Tab .

Contrôleur unique
 
action_zoom_plus_stroke Connexion directe câblée via un port Ethernet sur le contrôleur
Figure : Connexion directe câblée via un port Ethernet sur le contrôleur
 
action_zoom_plus_stroke Connexion filaire à l'aide d'un commutateur Ethernet
Figure : Connexion filaire à l'aide d'un commutateur Ethernet

Pour plus d'informations, voir Connexion à un seul SmartX IP Controller par fil .

Réseau de contrôleurs
 
action_zoom_plus_stroke Connexion réseau filaire utilisant un port Ethernet sur un contrôleur
Figure : Connexion réseau filaire utilisant un port Ethernet sur un contrôleur
 
action_zoom_plus_stroke Connexion réseau câblée à l'aide d'un commutateur Ethernet
Figure : Connexion réseau câblée à l'aide d'un commutateur Ethernet

Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau des SmartX IP Controllers par fil .

Connexion sans fil

Connectez sans fil l'application eCommission à un réseau SmartX IP Controller, en utilisant un routeur WiFi ou un point d'accès sans fil.

Routeur sans fil

Dans de nombreux cas, il est possible de configurer un réseau WiFi temporaire, en utilisant un routeur WiFi qui contient un serveur DHCP. Le serveur DHCP fournit des adresses IP aux SmartX IP Controllers et à l'application eCommission. Le routeur que vous choisissez doit avoir une plage d'adresses IP configurable.

 
action_zoom_plus_stroke Connexion WiFi à l'aide d'un routeur WiFi
Figure : Connexion WiFi à l'aide d'un routeur WiFi

Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de SmartX IP Controllers via un routeur WiFi .

Point d'accès sans fil

Vous pouvez également connecter l'application eCommission au réseau du contrôleur à l'aide d'un point d'accès sans fil. Le point d'accès doit être mis en réseau avec un serveur DHCP, qui sert l'adresse IP. Typiquement, le point d'accès est connecté au port 2 de l'AS-P, qui est configuré pour l'IP double.

 
action_zoom_plus_stroke Connexion WiFi en utilisant un point d'accès sans fil
Figure : Connexion WiFi en utilisant un point d'accès sans fil

Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de SmartX IP Controllers via un point d'accès sans fil .

Adressage IP statique pour dispositif Android
  1. Sur le dispositif mobile, ouvrez la vue Paramètres .

  2. Sélectionnez Réseau et Internet .

  3. Touchez (en laissant le doigt appuyé) le réseau que vous souhaitez modifier.

  4. Faites défiler vers le bas, puis sélectionnez Options avancées .

  5. Sélectionnez Paramètres IP , puis sélectionnez Statique .

  6. Entrez les valeurs pour les paramètres réseau.

  7. Sélectionnez ENREGISTRER .

Adressage IP statique pour dispositif iOS (Apple)
  1. Sur le dispositif mobile, appuyez sur Paramètres .

  2. Sélectionnez Wi-Fi .

  3. Appuyez sur le bouton Informations

     
    action_zoom_plus_stroke
    à côté du réseau que vous avez sélectionné.

  4. Sélectionnez Configurer-IP .

  5. Sélectionnez Manuel puis entrez les valeurs pour les paramètres réseau.

  6. Fermez la fenêtre Paramètres .

Adressage IP statique pour dispositif Windows 10
  1. Appuyez sur le bouton Menu Démarrage .

  2. Ouvrez le Panneau de configuration .

  3. Sélectionnez Centre de réseau et de partage .

  4. Sélectionnez Modifier les paramètres de l'adaptateur .

  5. Sélectionnez l'interface pour laquelle vous définissez l'adresse, sélectionnez l'interface, puis sélectionnez Propriétés .

  6. Sélectionnez Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) , puis Propriétés .

  7. Sélectionnez le bouton radio Utiliser l'adresse IP suivante , puis entrez les valeurs.

  8. Sélectionnez OK .

Vous avez défini une adresse IP pour le dispositif mobile de l'application eCommission et vous vous êtes connecté au réseau. Vous pouvez maintenant effectuer des tâches sur les SmartX IP Controllers si nécessaire.

  • Options de connexion et d'architecture