连接到网络并获取 IP 地址,以便能够与该网络上的设备进行通信。与 Commission 移动应用程序一起使用的大多数网络连接都使用 DHCP 为您的移动设备分配 IP 地址,这是一种自动寻址。但是,某些以太网或 WiFi 网络可能会要求您使用静态 IP 地址。请咨询网络管理员以确定是否需要静态 IP 地址。
在设置静态 IP 地址之前,您必须知道以下信息:
IP 地址
网关
子网掩码(或网络前缀长度)
DNS 1 地址(可能可选)
DNS 2 地址(可选)
如果您没有这些信息,请咨询网络管理员。
在移动设备上,打开 配置 视图。
选择 网络和互联网 。
触摸并按住要修改的网络。
向下滚动,然后选择 高级选项 。
选择 IP 设置 然后选择 静态 。
输入网络设置的值。
选择 保存 。
在移动设备上,轻触 设置 。
选择 Wi-Fi 。
选择您选择的网络旁边的信息按钮
选择 Configure-IP 。
选择 手动 然后输入网络设置的值。
关闭 设置 。
选择 开始菜单 按钮。
打开 控制面板 。
选择 网络和共享中心 。
选择 更改适配器设置 。
选择为其设置地址的接口,选择接口,然后选择 属性 。
选择 互联网协议第 4 版 (TCP/IPv4) 然后选择 属性 。
选择 使用以下 IP 地址 单选按钮,然后输入值。
选择 确定 。
您已为 Commission 移动应用程序移动设备设置了一个 IP 地址并连接到网络。您现在可以根据需要在 BACnet/IP 控制器上执行任务。