earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
功能: 工程, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 2022, 2023, 2024, 7.0
2024/9/10

通过无线接入点连接到 BACnet/IP 控制器网络

您可以使用无线接入点将 Commission 移动应用程序连接到 BACnet/IP 控制器网络。

显示更多
action_close

Use this workflow to connect the Commission mobile application to BACnet/IP controllers.

相关信息可在流程图后的章节中找到。

 
action_zoom_plus_stroke Commission 移动应用程序的连接工作流程
图: Commission 移动应用程序的连接工作流程
下载、安装并登陆 Commission 移动应用程序

下载、安装并登录 Commission 移动应用程序,然后接受 使用条款 协议。

有关更多信息,请参阅 登录 Commission 移动应用程序 .

给控制器通电

给 BACnet/IP 控制器通电

有关更多信息,请参阅 Powering Up MP-C .

有关更多信息,请参阅 Powering Up MP-V .

有关更多信息,请参阅 Powering Up an RP-V Controller .

为 Commission 应用程序准备有线或无线连接

为与 Commission 应用程序移动设备一起使用准备有线或无线连接。

连接类型

更多信息

有线连接到单个控制器

有关更多信息,请参阅 以有线方式连接到单个 BACnet/IP 控制器 .

有线连接到控制器网络

有关更多信息,请参阅 以有线方式连接到 BACnet/IP 控制器网络 .

通过 WiFi 路由器无线连接到控制器网络

有关更多信息,请参阅 通过 WiFi 路由器连接到 BACnet/IP 控制器网络 .

通过无线接入点无线连接到控制器网络

有关更多信息,请参阅 通过无线接入点连接到 BACnet/IP 控制器网络 .

启动 Commission 移动应用程序并发现控制器

启动 Commission 移动应用程序然后在网络上发现 BACnet/IP 控制器。

有关更多信息,请参阅 登录 Commission 移动应用程序 .

通过无线接入点连接到 BACnet/IP 控制器网络
  1. 确认接入点已连接到包含 DHCP 服务器的有线网络。

  2. 在运行 Commission 移动应用程序的移动设备上配置网络设置以连接到包含 BACnet/IP 控制器的 WiFi 网络。

  3. 在移动设备上启用 WiFi,然后连接到无线网络。

  4. 在 Commission 移动应用程序的“选择连接”视图中,选择 WiFi 图标

     
    action_zoom_plus_stroke
    启动以太网联网。

  5. 设备列表 视图中,选择 BACnet/IP 控制器进行连接。

使用 Commission 移动应用程序,您现在可以根据需要在连接的 BACnet/IP 控制器上执行任务。

  • Commission 移动应用程序的连接工作流程
  • Cannot Connect Using Mobile Device with Data Plan