Produits : eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2024

Réalisation d'un contrôle d'E/S

Vous effectuez un contrôle des E/S pour vérifier que le câblage entre les dispositifs a été effectué correctement et que les entrées et sorties physiques fonctionnent correctement.

Afficher plus
action_close

Après avoir câblé les entrées et sorties physiques du contrôleur, vous vérifiez les E/S pour vous assurer que le câblage a été effectué correctement et que les entrées et sorties physiques fonctionnent correctement.

Pour plus d'informations, voir Réalisation d'un contrôle d'E/S .

État de contrôle d'E/S

L'état d'extraction des E/S de chaque entrée et sortie peut être trouvé dans la vue Entrées et sorties . Avant le premier contrôle d'E/S, l' État est Nouveau . Les états de contrôle de toutes les entrées et sorties d'un dispositif BACnet/IP sont affichés en tant qu' état de contrôle du contrôleur, dans la vue Liste des dispositifs .

Rapport de contrôle d'E/S

Lorsque vous procédez à un contrôle d'E/S et que vous sélectionnez Enregistrer , un rapport de contrôle d'E/S est généré au sein du contrôleur BACnet/IP. Ce rapport enregistré dans les fichiers de diagnostic du contrôleur BACnet/IP peut être consulté sous WorkStation une fois le dispositif hébergé.

Journal de mise en service

Pendant l'extraction des E/S, l'application mobile Commission crée un fichier journal de mise en service dans lequel les étapes effectuées sont automatiquement sauvegardées. Ce fichier journal est créé dans le contrôleur VAV et peut être visualisé depuis WorkStation.

Pour effectuer un contrôle d'E/S
  1. Dans la Liste des dispositifs , sélectionnez un contrôleur BACnet/IP.

    Déclaration

    Un seul contrôleur BACnet/IP à la fois peut être sélectionné pour le contrôle des E/S.

  2. Sélectionnez Suivant .

  3. Dans le Menu , sélectionnez Contrôle E/S .

  4. Sur la page Entrées et sorties , cochez la case située en regard du point. Vous pouvez sélectionnez jusqu'à cinq objets à la fois.

  5. Sélectionnez Contrôler .

    • Pour les entrées , provoquez ou simulez une modification du périphérique d'entrée physique, puis observez la valeur dans l'application mobile Commission pour déterminer si l'entrée répond comme prévu.

    • Pour les sorties , modifiez la valeur, puis appuyez sur Forcer . Observez la sortie physique pour déterminer si elle répond comme prévu.

  6. Lorsque vous avez terminé de forcer les valeurs et de vérifier les réponses, appuyez sur Annuler pour rétablir les valeurs.

  7. Sélectionnez le bouton Rafraîchir à tout moment pour afficher la valeur actuelle du point.

  8. Dans le champ de texte Commentaire , saisissez un commentaire qui sera inclus dans le rapport de contrôle d'E/S.

  9. Basculez le paramètre État de contrôle en mode Terminé . Si l'entrée ou la sortie n'a pas été vérifiée correctement, basculez État de contrôle en mode Échec .

  10. Sélectionnez Enregistrer pour transférer les données de contrôle vers le rapport de contrôle d'E/S.

  11. Sélectionnez Retour pour revenir à la vue Entrées et sorties , puis répétez le processus jusqu'à ce que tous les points d'E/S soient contrôlés.

Vous avez terminé le contrôle des entrées et des sorties sur le contrôleur BACnet/IP et identifié les connexions défaillantes qui doivent être corrigées. Lorsque vous sélectionnez le bouton Enregistrer , vous générez un rapport de contrôle d'E/S, qui est alors enregistré dans le contrôleur BACnet/IP, dans les fichiers de diagnostic. Pour plus d'informations, voir Affichage d'un rapport de contrôle d'E/S .

  • Vue d'ensemble du contrôle d'E/S
  • Affichage d'un rapport de contrôle d'E/S