earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
功能: 工程, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 2022, 2023, 2024, 7.0
2024/9/10
请点击查看尚未翻译的更新版本

执行 I/O 检出

执行 I/O 检出可以核实设备间的接线是否正确完成,并核实物理输入和输出是否正常工作。

显示更多
action_close

连接控制器的物理输入和输出后,可以执行 I/O 检出,以验证接线正确完成,且物理输入和输出正常工作。

有关更多信息,请参阅 执行 I/O 检出 .

I/O 检出状态

每个输入和输出的 I/O 检出状态可在 输入和输出 视图中找到。在首次 I/O 检出之前, 状态 。在 设备列表 视图中,BACnet/IP 设备中所有输入和输出的检出状态聚合并显示为控制器的 检出状态

I/O 检出报告

当您执行 I/O 检出并选择 保存 时,在 BACnet/IP 控制器中生成 I/O 检出报告。该报告保存至 SBACnet/IP 控制器中的诊断文件,并且在托管设备后,可在 WorkStation 中查看。

调试日志

在 I/O 检出期间,Commission 移动应用程序会创建一个调试日志文件,其中执行的步骤将自动保存。该日志文件在 VAV 控制器中创建,可在 WorkStation 中查看。

执行 I/O 检出
  1. 设备列表 中,选择 BACnet/IP 控制器。

    注释:

    一次只能选择一个 BACnet/IP 控制器进行 I/O 检查。

  2. 选择 下一步

  3. 菜单 中,选择 I/O 检出

  4. 输入和输出 页面中,选择输入旁的复选框。您一次最多可选择五个对象。

  5. 选择 检出

    • 对于 输入 ,引起或模拟对物理输入设备的更改,然后观察 Commission 移动应用程序中的值以确定输入是否按预期响应。

    • 对于 输出 ,更改该值,然后选择 强制 。观察物理输出设备以确定它是否按预期响应。

  6. 完成强制值并验证响应后,选择 取消强制 以恢复数值。

  7. 随时选择 刷新 按钮以查看点的当前值。

  8. 注释 文本框中,键入将加入 I/O 检出报告的注释。

  9. 变更 检出状态 完成 。如果输入或输出没有正确检出,请将 检出状态 更改为 失败

  10. 选择 保存 以将检出数据传输至 I/O 检出报告。

  11. 选择 返回 回到 输入和输出 视图,然后重复该过程,直到所有 I/O 点都被核实。

您已完成 BACnet/IP 控制器上输入和输出的检出,并识别出必须更正的任何失败连接。选择 保存 按钮生成 I/O 检出报告,该报告保存在诊断文件中的 BACnet/IP 控制器内。 有关更多信息,请参阅 查看 I/O 检出报告 .

  • I/O 检出概览
  • 查看 I/O 检出报告