earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: eCommission SmartX Controllers, MP-V
Funzionalità: Ingegneria, Impostazioni SmartX IP Controller
Versione del prodotto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
12/08/2019
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Gestione dei report sul bilanciamento del flusso

Dopo il bilanciamento del flusso di un'unità VAV, puoi utilizzare l'applicazione mobile eCommission SmartX Controllers per creare, aggiungere, visualizzare o eliminare i report di bilancio del flusso.

Mostra di più
action_close

L'applicazione mobile eCommission SmarX Controllers fornisce all'utente un messo per generare un report sul bilanciamento del flusso che documenta più valori:

  • Capacità del box a 1 in H20 (249 Pa)

  • Flusso box misurato

  • Flusso misurato hood per ogni setpoint utilizzato durante il bilanciamento

  • Rotazione e stroke dell'attuatore

  • Tempo e data bilanciamento flusso

  • Eventuali commenti

Mediante l'applicazione eCommission, puoi creare, aggiungere ed eliminare i report del bilanciamento del flusso. I report sul bilanciamento del flusso sono archiviati sul dispositivo mobile dell'applicazione eCommission e possono essere recuperati e condivisi utilizzando le applicazioni di file e posta elettronica di tale dispositivo mobile o del computer portatile con Windows 10.

Dopo il bilanciamento del flusso di un'unità VAV, puoi utilizzare l'applicazione eCommission per creare un nuovo report sul bilanciamento del flusso, aggiungere nuove informazioni a un report di bilanciamento del flusso esistente, visualizzare un report di bilanciamento del flusso esistente o eliminare report di bilanciamento del flusso non più necessari.

Creazione, aggiunta, visualizzazione o eliminazione di un report sul bilanciamento di flusso

Dopo il bilanciamento del flusso di un'unità VAV, puoi utilizzare l'applicazione mobile eCommission SmartX Controllers per creare, aggiungere, visualizzare o eliminare i report di bilancio del flusso.

Per maggior informazioni, consulta Gestione dei report sul bilanciamento del flusso .

Posizione del sistema dei rapporti sul bilancio del flusso

Il file di report del bilancio di flusso si trova nella CommissioningTool\ FlowBalanceReport . È possibile navigare in questa cartella, utilizzando uno dei due seguenti metodi:

  • Puoi utilizzare un'utilità di navigazione file sul dispositivo mobile, ad esempio Esplora file (dispositivi Windows), per eseguire una ricerca del nome della cartella.

  • Puoi selezionare e copiare tutto il contenuto della casella Posizione , quindi incolla il testo nella casella di ricerca di un'utilità di navigazione del file sul dispositivo mobile, per esempio Esplora file, quindi esegui la ricerca.

Avviso

Una volta individuato il file del report, è possibile esportarlo. Per fare ciò, utilizza l'utility appropriata sul dispositivo e sul sistema operativo per trasferire il file in un'altra posizione.

Per creare un report sul bilanciamento del flusso
  1. Nella funzione Bilanciamento flusso , sul menu Bilanciamento aria , seleziona Report bilanciamento .

  2. Nella vista Report bilanciamento nell' Elenco dispositivi , seleziona le caselle di controllo per selezionare i controller MP-V che si desidera includere nel report. Se vuoi includere tutti i controllori elencati nel report, seleziona Seleziona tutto .

  3. Seleziona Crea .

  4. Nella finestra di dialogo Crea , nella casella Nome report , digita il nome del report.

  5. Nella casella Nome del progetto , digita il nome del progetto.

  6. Nella casella Ingegnere , digita il nome dell'ingegnere.

  7. Nella finestra di dialogo Crea , la casella Posizione contiene il percorso della directory dove si trova il file di report sul bilanciamento del flusso. Se in seguito esporterai il file del report, copia il percorso della directory negli Appunti. Per farlo seleziona il percorso nella casella Posizione , scegli Seleziona tutto , quindi seleziona Copia .

  8. Seleziona OK per creare il file del report di bilanciamento del flusso.

  9. È possibile esportare il file del report di bilanciamento del flusso al termine della sua creazione Trova il file del rapporto navigando versola cartella Strumento di messa in servizio\ FlowBalanceReport mediante uno dei seguenti metodi:

    • Puoi utilizzare un'utilità di navigazione file sul dispositivo mobile, ad esempio Esplora file (dispositivi Windows , per eseguire una ricerca del nome della cartella.

    • Puoi seguire il percorso precedentemente salvato negli appunti. Per fare ciò, avvia un'utilità di navigazione file sul dispositivo mobile, ad esempio Esplora file, incolla il testo del percorso nella casella di ricerca, quindi esegui la ricerca.

    Avviso

    L'organizzazione dei file e la navigazione all'interno della struttura dei file variano da una piattaforma Android all'altra. Pertanto, potrebbe essere necessario provare più di un approccio durante la ricerca del file di report del bilanciamento del flusso.

Per aggiungere un report sul bilanciamento del flusso
  1. Nell'applicazione eCommission, nel menu Bilanciamento aria , seleziona Report bilanciamento .

  2. Nella vista Report bilanciamento , nell' Elenco dispositivi , seleziona le caselle di spunta per selezionare i controllr MP-V che si desidera aggiungere al report.

  3. Seleziona Aggiungi .

Per cancellare un report sul bilanciamento del flusso
  1. Nell'applicazione eCommission, nel menu Bilanciamento aria , seleziona Report bilanciamento .

  2. Nella vista Report bilanciamento , seleziona Gestisci .

  3. Nella vista Gestione del report sul bilanciamento , seleziona il report che desideri visualizzare o eliminare.

  4. Per eliminare il report, seleziona Cancella .

  • Report sul bilanciamento del flusso