earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: MP-V, RP-V
功能: 工程, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 2023, 2024, 7.0
2024/9/10
请点击查看尚未翻译的更新版本

管理风量平衡报告

After flow balancing a VAV unit, you can use the Commission mobile application to create, append, view, or delete flow balance reports.

显示更多
action_close

The Commission mobile application provides the user with a means to generate a flow balance report that documents several values:

  • Box capacity at 1 inch H20 (249 Pa)

  • Box measured flow

  • Hood measured flow for each setpoint used during balancing

  • Actuator stroke and rotation

  • Flow balance time and date

  • Any comments

Using the Commission mobile application, you can create, append, and delete flow balance reports. Flow balance reports are stored on the Commission mobile application mobile device and can be retrieved and shared using the file and e-mail applications of that mobile device or Windows 10 laptop.

在对 VAV 单元进行风量平衡后,您可以使用 Commission 移动应用程序创建新的风量平衡报告、在现有风量平衡报告中补充新信息、查看现有风量平衡报告或删除不再需要的风量平衡报告。

创建、补充、查看或删除风量平衡报告

After flow balancing a VAV unit, you can use the Commission mobile application to create, append, view, or delete flow balance reports.

有关更多信息,请参阅 管理风量平衡报告 .

风量平衡报告的系统位置

风量平衡报告文件位于 CommissioningTool\ FlowBalanceReport 文件夹中。您可以使用以下两种方法之一导航到该文件夹:

  • 您可以在移动设备上使用文件导航实用程序(例如文件资源管理器(Windows 设备))搜索文件夹名称。

  • 您可以选择并复制 位置 框中的所有内容,再将文本粘贴到移动设备上的文件导航实用程序的搜索框(例如文件资源管理器)中,然后执行搜索。

注释:

一旦找到报告文件,就可以将其导出。为此,请使用设备和操作系统上的相应实用程序将文件传输到其他位置。

创建风量平衡报告
  1. 风量平衡 功能中的 空气平衡 菜单上,选择 平衡报告

  2. 平衡报告 视图的 设备列表 中,选择复选框以选择要包含在报告中的 VAV 控制器。如果您希望在报告中包含所有列出的控制器,请选择 全选

  3. 选择 创建

  4. 创建 对话框的 报告名称 框中,输入报告名称。

  5. 项目名称 框中输入项目名称。

  6. 工程师 框中输入工程师姓名。

  7. 创建 对话框中, 位置 框包含风量平衡报告文件所在的目录路径。如果稍后要导出报告文件,请将目录路径复制到剪贴板。为此,请选择 位置 框中的路径,选择 全选 ,然后选择 复制

  8. 选择 确定 创建风量平衡报告文件。

  9. 一旦创建了风量平衡报告文件,就可以将其导出。导航至 CommissioningTool\ FlowBalanceReport 文件夹,找到报告文件,以下两种方法任选其一:

    • 您可以在移动设备上使用文件导航实用程序(例如文件资源管理器(Windows 设备))搜索文件夹名称。

    • 您可以按照您之前保存到剪贴板的路径。为此,请在移动设备上启动文件导航实用程序(例如文件资源管理器),将路径文本粘贴到搜索框,然后执行搜索。

    注释:

    文件组织和文件结构内的导航因 Android 平台而异。因此,在搜索风量平衡报告文件时,您可能需要尝试多种方法。

补充风量平衡报告
  1. 空气平衡 菜单中的 Commission 移动应用程序中,选择 平衡报告

  2. 平衡报告 视图的 设备列表 中,选择复选框以选择要添加到报告中的 VAV 控制器。

  3. 选择 附加

删除风量平衡报告
  1. 空气平衡 菜单上的 Commission 移动应用程序中,选择 平衡报告

  2. 平衡报告 视图中,选择 管理

  3. 平衡报告管理 视图中,选择您想要查看或删除的报告。

  4. 要删除报告,请选择 删除

  • 风量平衡报告