earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: eCommission SmartX Controller, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funktionen: Technik, SmartX IP Controller-Geräte
Produktversion: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
23.09.2020
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

IP-Akquisition und Konnektivität

arrow1_rotationIP-Erwerbsoptionen arrow1_rotation Auswahl der Netzwerk-Schnittstelle arrow1_rotationBBMD-Implementierung

Wenn Sie sich mit einem Netzwerk am Einsatzort verbinden, muss das Gerät mit der eCommission-App entweder über eine dynamische oder eine statische IP-Adresse verfügen.

Für weitere Informationen siehe Connecting and Acquiring a Static IP Address .

IP-Erwerbsoptionen

Plattform

Adressierung

Android

DHCP, statisch

iOS (Apple)

DHCP, statisch

Windows 10

DHCP, statisch, Link-Local-Adressierung

Hinweis

Wenn ein Netzwerk-Gerät keinen DHCP-Server finden kann, führt das Gerät eine Autokonfiguration durch und weist sich selbst eine link-lokale IP-Adresse zu.

Für weitere Informationen siehe Connecting to Single BACnet/IP Controller by Wire .

Es gibt insgesamt 65.023 nutzbare IP-Adressen, die von 169.254.1.0 bis 169.254.254.255 reichen.

Für weitere Informationen siehe BACnet/IP Controller Commissioning Scenarios .

Auswahl der Netzwerk-Schnittstelle

Um die eCommission-App auf einem mobilen Gerät zu verwenden, das über mehr als eine Netzwerk-Schnittstelle verfügt, müssen Sie die Schnittstelle auswählen, die Sie verwenden werden. Dafür bestimmen Sie zunächst die IP-Adressen, die für Ihr Mobilgerät zur Verfügung stehen. Sie finden die IP-Adresse, die der ausgewählten Schnittstelle zugewiesen ist, möglicherweise in Ihren Geräteeinstellungen. Sie wählen dann die Schnittstelle mit der korrekten IP-Adresse aus.

BBMD-Implementierung

Um die eCommission-App zu verwenden, wenn sie aus der Ferne mit dem Controller-Netzwerk verbunden sind, kann sich die App an einem BBMD als externes Gerät registrieren. Um die App so zu konfigurieren, dass sie sich an einem BBMD registriert, geben Sie die IP-Adresse des BBMD bei BBMD-Adresse ein und wählen Sie dann Verbinden .

Wenn unter BBMD-Adresse eine IP-Adresse vorhanden ist, versucht sich die App mit einem BBMD unter dieser Adresse zu registrieren. Wenn das Feld BBMD-Adresse leer ist, verbindet sich die App mit dem lokalen Netzwerk.

Um die eCommission-App aus der Ferne zu verbinden, muss es mindestens ein BBMD im Subnetz geben, mit dem Sie sich verbinden. Um auf das gesamte Remote BACnet Internetwork zuzugreifen, benötigen Sie ein vernetztes Set an BBMDs. lZusätzlich zum BBMD müssen Sie sicherstellen, dass das lokale Netzwerk, zu dem das Mobilgerät gehört, mit dem Remote-Netzwerk kompatibel ist. Dafür müssen Sie in der Regel über einen VPN-Zugang zum Remote-Netzwerk verfügen.

Dieses Dokument dient nicht dazu, ihnen zu erläutern, wie Sie ein BBMD zur Verwendung mit der eCommission-App einrichten können. Um weitere Hilfe bei der Implementierung des BBMD für die eCommission-App zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

  • Arbeitsabläufe des Technikers für die eCommission-App
  • Connecting and Acquiring a Static IP Address
  • Connecting to Single BACnet/IP Controller by Wire
  • BACnet/IP Controller Commissioning Scenarios