earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 2022, 2023
10/09/2024

Reiniciar un controlador BACnet/IP

Utilice la función de reiniciar dispositivo para realizar un reinicio del controlador BACnet/IP.

Mostrar más
action_close

Utilice la función Reinicio del dispositivo de la aplicación móvil Commission para reiniciar el controlador dBACnet/IP. Hay cuatro formas diferentes de reiniciar el controlador BACnet/IP.

Tipo de reinicio

Descripción

Arranque en caliente

Realice un arranque en caliente cuando quiera reiniciar el controlador y conservar las propiedades de Arranque en caliente y Arranque en frío. Realice un arranque en caliente para solucionar cualquier mal funcionamiento del dispositivo.

Arranque en frío

Realice un arranque en frío cuando quiera reiniciar el controlador y conservar las todas las propiedades del Arranque en frío, lo que excluye las del Arranque en caliente. Realice un arranque en frío para solucionar cualquier mal funcionamiento del dispositivo si el arranque en caliente no lo ha resuelto.

Eliminar base de datos de controlador

Elimine la base de datos del controlador para borrar todas las aplicaciones del controlador y antes de implementar una nueva. Al eliminar la base de datos del controlador, solo se conservará la configuración de red, RSTP y BACnet ID. Como práctica recomendada, le aconsejamos eliminar la base de datos del controlador antes de implementar una nueva aplicación en el controlador.

Para obtener más información, consulte Reiniciar un controlador BACnet/IP .

Para reiniciar un controlador BACnet/IP
  1. En la vista Lista de dispositivos , seleccione el controlador BACnet/IP que quiera reiniciar y pulse Siguiente .

  2. Desde el menú Configuración del dispositivo , seleccione Reiniciar dispositivo .

  3. En la página Reiniciar dispositivo, seleccione el tipo de reinicio que quiera realizar. Para obtener más información, consulte Reiniciar un controlador BACnet/IP .

    Aviso

    No puede realizar un reinicio con un controlador que está alojado.

  4. Seleccione Reinicio .

  5. Aparecerá una ventana de advertencia. Pulse en Ok .

El controlador se reinicia y se restablece su funcionalidad.

  • Reinicio del dispositivo