Productos eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 2024, 7.0
21/08/2024

Restarting a BACnet/IP Controller

Use the Device Restart function to perform a device restart of the BACnet/IP controller.

Mostrar más
action_close

Utilice la función Reinicio del dispositivo de la aplicación móvil Commission para reiniciar el controlador dBACnet/IP. Hay cuatro formas diferentes de reiniciar el controlador BACnet/IP.

Tipo de reinicio

Descripción

Arranque en caliente

Realice un arranque en caliente cuando quiera reiniciar el controlador y conservar las propiedades de Arranque en caliente y Arranque en frío. Realice un arranque en caliente para solucionar cualquier mal funcionamiento del dispositivo.

Arranque en frío

Realice un arranque en frío cuando quiera reiniciar el controlador y conservar las todas las propiedades del Arranque en frío, lo que excluye las del Arranque en caliente. Realice un arranque en frío para solucionar cualquier mal funcionamiento del dispositivo si el arranque en caliente no lo ha resuelto.

Eliminar base de datos de controlador

Elimine la base de datos del controlador para borrar todas las aplicaciones del controlador y antes de implementar una nueva. Al eliminar la base de datos del controlador, solo se conservará la configuración de red, RSTP y BACnet ID. Como práctica recomendada, le aconsejamos eliminar la base de datos del controlador antes de implementar una nueva aplicación en el controlador.

Para obtener más información, consulte Restarting a BACnet/IP Controller .

To restart a BACnet/IP controller
  1. In the Commission mobile application, click on the Configure tab.

  2. On the Configure tab, click Controller Restart .

  3. In the Device List view, select the BACnet/IP controller you want to restart and select Next .

  4. In the Device Restart page, select the type of restart you want to perform. Para obtener más información, consulte Restarting a BACnet/IP Controller .

    Aviso

    You cannot perform a restart with a controller that is hosted.

  5. Select Restart .

  6. A Warning window appears. Select Ok .

The controller is restarted and its functionality is restored.

  • Reinicio del dispositivo