earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 2024, 7.0
06/03/2025

Restarting a BACnet/IP Controller

Use the Device Restart function to perform a device restart of the BACnet/IP controller.

Afficher plus
action_close

Utilisez la fonction Redémarrage du dispositif de l'application mobile Commission pour redémarrer le contrôleur BACnet/IP. Le contrôleur BACnet/IP peut être redémarré de quatre façons différentes.

Type de redémarrage

Description

Démarrage à chaud

Lorsque vous souhaitez réinitialiser le contrôleur et conserver toutes les propriétés de démarrage à chaud/à froid, procédez à un démarrage à chaud. Procédez également à un démarrage à chaud pour dépanner tous les défauts de fonctionnement des dispositifs.

Démarrage à froid

Lorsque vous souhaitez réinitialiser le contrôleur et conserver toutes les propriétés de démarrage à froid mais pas à chaud, procédez à un démarrage à froid. Procédez à un démarrage à froid pour dépanner tout problème de fonctionnement de dispositif si un redémarrage à chaud n'a pas permis de résoudre le problème.

Effacement de la base de données du contrôleur

Effacez la base de données du contrôleur afin d'enlever toute application du contrôleur et avant de déployer une nouvelle application. Le fait d'effacer la base de données du contrôleur vous permettra de conserver uniquement les paramètres du réseau, le RSTP et BACnet ID. De manière générale, mieux vaut toujours effacer la base de données du contrôleur avant de déployer une nouvelle application sur le contrôleur.

Pour plus d'informations, voir Restarting a BACnet/IP Controller .

To restart a BACnet/IP controller
  1. In the Commission mobile application, connect to one or more BACnet/IP controllers.

  2. On the tab bar, click Configure .

  3. Click Controller Restart .

  4. On the Device Restart page, select the type of restart you want to perform. Pour plus d'informations, voir Restarting a BACnet/IP Controller .

    Déclaration

    You cannot restart a controller that is hosted.

  5. Click Restart .

  6. A Warning window displays. Click Ok .

Each controller is restarted.

  • Redémarrage du contrôleur