earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
功能: 工程, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 2024, 7.0
2024/8/21

Restarting a BACnet/IP Controller

Use the Device Restart function to perform a device restart of the BACnet/IP controller.

显示更多
action_close

可利用 Commission 移动应用程序的 设备重启 功能执行 BACnet/IP 控制器的重启。重新启动 BACnet/IP 控制器有四种不同方式。

重启类型

描述

热启动

在您希望重置控制器并希望保留所有热启动属性和冷启动属性时,执行热启动。执行热启动,排除所有设备故障。

冷启动

在您希望重置控制器并希望保留所有排除了热启动属性的冷启动属性时,执行冷启动。如果热启动不能解决问题,执行冷启动排除任何设备故障。

擦除控制器数据库

在部署新应用程序之前,擦除控制器数据库以清除控制器中的任何应用程序。擦除控制器数据库将仅保留网络设置、RSTP 和 BACnet ID。作为最佳实践,在向控制器部署新的应用程序之前,擦除控制器数据库。

有关更多信息,请参阅 Restarting a BACnet/IP Controller .

To restart a BACnet/IP controller
  1. In the Commission mobile application, click on the Configure tab.

  2. On the Configure tab, click Controller Restart .

  3. In the Device List view, select the BACnet/IP controller you want to restart and select Next .

  4. In the Device Restart page, select the type of restart you want to perform. 有关更多信息,请参阅 Restarting a BACnet/IP Controller .

    重要:

    You cannot perform a restart with a controller that is hosted.

  5. Select Restart .

  6. A Warning window appears. Select Ok .

The controller is restarted and its functionality is restored.

  • 设备重启