Utilice la función Reinicio del dispositivo de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers para reiniciar el controlador de SmartX IP. Hay cuatro formas diferentes de reiniciar el controlador SmartX IP
Tipo de reinicio |
Descripción |
Arranque en caliente |
Realice un arranque en caliente cuando quiera reiniciar el controlador y conservar las propiedades de Arranque en caliente y Arranque en frío. Realice un arranque en caliente para solucionar cualquier mal funcionamiento del dispositivo. |
Arranque en frío |
Realice un arranque en frío cuando quiera reiniciar el controlador y conservar las todas las propiedades del Arranque en frío, lo que excluye las del Arranque en caliente. Realice un arranque en frío para solucionar cualquier mal funcionamiento del dispositivo si el arranque en caliente no lo ha resuelto. |
Eliminar base de datos de controlador |
Elimine la base de datos del controlador para borrar todas las aplicaciones del controlador y antes de implementar una nueva. Al eliminar la base de datos del controlador, solo se conservará la configuración de red, RSTP y BACnet ID. Como práctica recomendada, le aconsejamos eliminar la base de datos del controlador antes de implementar una nueva aplicación en el controlador. |
Activar cambios de IP |
Seleccione Activar cambios de IP cuando haya hecho cambios a cualquier configuración de IP para que surtan efecto. |
Para obtener más información, consulte Reiniciar un controlador de SmartX IP .