Productos eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2
12/08/2019

Reiniciar un controlador de SmartX IP

Utilice la función de reiniciar dispositivo para realizar un reinicio del controlador de SmartX IP.

Mostrar más
action_close

Utilice la función Reinicio del dispositivo de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers para reiniciar el controlador de SmartX IP. Hay cuatro formas diferentes de reiniciar el controlador SmartX IP

Tipo de reinicio

Descripción

Arranque en caliente

Realice un arranque en caliente cuando quiera reiniciar el controlador y conservar las propiedades de Arranque en caliente y Arranque en frío. Realice un arranque en caliente para solucionar cualquier mal funcionamiento del dispositivo.

Arranque en frío

Realice un arranque en frío cuando quiera reiniciar el controlador y conservar las todas las propiedades del Arranque en frío, lo que excluye las del Arranque en caliente. Realice un arranque en frío para solucionar cualquier mal funcionamiento del dispositivo si el arranque en caliente no lo ha resuelto.

Eliminar base de datos de controlador

Elimine la base de datos del controlador para borrar todas las aplicaciones del controlador y antes de implementar una nueva. Al eliminar la base de datos del controlador, solo se conservará la configuración de red, RSTP y BACnet ID. Como práctica recomendada, le aconsejamos eliminar la base de datos del controlador antes de implementar una nueva aplicación en el controlador.

Activar cambios de IP

Seleccione Activar cambios de IP cuando haya hecho cambios a cualquier configuración de IP para que surtan efecto.

Para obtener más información, consulte Reiniciar un controlador de SmartX IP .

Reiniciar un controlador de SmartX IP
  1. En la vista Lista de dispositivos , seleccione el controlador de SmartX IP que quiera reiniciar y pulse Siguiente .

  2. Desde el botón de Menú , seleccione Reiniciar dispositivo .

  3. En la página Reiniciar dispositivo , seleccione el tipo de reinicio que quiera realizar. Para obtener más información, consulte Reiniciar un controlador de SmartX IP .

    Aviso

    No puede realizar un reinicio con un controlador que está alojado.

  4. Seleccione Reinicio .

  5. Aparecerá una ventana de advertencia. Pulse en Ok .

El controlador se reinicia y se restablece su funcionalidad.

  • Reinicio del dispositivo
  • Crear un archivo de ajustes comunes del dispositivo