earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 2022, 2023
10/09/2024
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Redémarrage d'un contrôleur BACnet/IP

Utilisez la fonction Redémarrage du dispositif pour redémarrer le contrôleur BACnet/IP.

Afficher plus
action_close

Utilisez la fonction Redémarrage du dispositif de l'application mobile Commission pour redémarrer le contrôleur BACnet/IP. Le contrôleur BACnet/IP peut être redémarré de quatre façons différentes.

Type de redémarrage

Description

Démarrage à chaud

Lorsque vous souhaitez réinitialiser le contrôleur et conserver toutes les propriétés de démarrage à chaud/à froid, procédez à un démarrage à chaud. Procédez également à un démarrage à chaud pour dépanner tous les défauts de fonctionnement des dispositifs.

Démarrage à froid

Lorsque vous souhaitez réinitialiser le contrôleur et conserver toutes les propriétés de démarrage à froid mais pas à chaud, procédez à un démarrage à froid. Procédez à un démarrage à froid pour dépanner tout problème de fonctionnement de dispositif si un redémarrage à chaud n'a pas permis de résoudre le problème.

Effacement de la base de données du contrôleur

Effacez la base de données du contrôleur afin d'enlever toute application du contrôleur et avant de déployer une nouvelle application. Le fait d'effacer la base de données du contrôleur vous permettra de conserver uniquement les paramètres du réseau, le RSTP et BACnet ID. De manière générale, mieux vaut toujours effacer la base de données du contrôleur avant de déployer une nouvelle application sur le contrôleur.

Pour plus d'informations, voir Redémarrage d'un contrôleur BACnet/IP .

Pour redémarrer un contrôleur BACnet/IP
  1. Dans la vue Liste des dispositifs , sélectionnez le contrôleur BACnet/IP que vous souhaitez redémarrer, puis sélectionnez Suivant .

  2. Dans le menu Paramètres du dispositif , sélectionnez Redémarrage du dispositif .

  3. Dans la page Redémarrage du dispositif, sélectionnez le type de redémarrage que vous souhaitez effectuer. Pour plus d'informations, voir Redémarrage d'un contrôleur BACnet/IP .

    Déclaration

    Vous ne pouvez pas effectuer de redémarrage avec un contrôleur hébergé.

  4. Sélectionnez Redémarrer .

  5. Une fenêtre Avertissement s'affiche. Sélectionnez OK .

Le contrôleur est redémarré et sa fonctionnalité est restaurée.

  • Redémarrage du contrôleur