Puede utilizar la función Creador de listas de controladores de la aplicación móvil Commission para capturar información del dispositivo desde el símbolo Digital Matrix de las etiquetas desprendibles de información de los dispositivos BACnet/IP.
Creador de listas de controladores guarda esta información en el fondo en un archivo de datos que se puede exportar como un archivo con separación por comas para utilizarlo en la documentación de los controladores en el sitio de trabajo.
En la vista Conexión , pulse el botón Creador de listas de controladores
En el cuadro de diálogo Crear proyecto , escriba un nombre en el cuadro Nombre del proyecto .
Pulse Crear . Se crea un archivo de datos del controlador en el fondo.
Pulse el icono Escaneo
Si esta es la primera vez que la cámara del dispositivo móvil se utiliza con la aplicación eCommission, es posible que tenga que proporcionar acceso de cámara a la aplicación eCommission desde la sección de configuración de su dispositivo móvil o portátil con Windows 10.
Apunte la cámara hacia el símbolo Data Matrix.
Después de capturar correctamente la imagen, se muestra la vista Creador de listas y los cuadros Modelo , Número de serie y MAC de Ethernet se completan con los datos.
Escriba una descripción para los siguientes campos:
En el cuadro Ubicación , escriba la ubicación del dispositivo BACnet/IP
En el cuadro Equipo , escriba una descripción corta del equipo que está asociado al dispositivo BACnet/IP.
En el cuadro Comentario , escriba un comentario que desee asociar con el dispositivo BACnet/IP.
Continúe capturando datos de más dispositivos BACnet/IP según sea necesario.
Cuando haya capturado todos los controladores, pulse el botón Gestión de archivos
En la vista Lista de proyectos , seleccione un proyecto de la lista.
En la vista Lista de proyectos , también puede revisar la lista de los proyectos existentes, eliminar un proyecto o crear uno nuevo.
Para obtener más información, consulte Gestión de proyectos en Creador de listas de controladores .
Pulse el botón Exportar
En el cuadro de diálogo Exportar , copie la ruta de archivo en la que se encuentra el archivo de lista de controladores. Para ello, pulse sobre la ruta del cuadro de texto Ubicación , elija Seleccionar todo y seleccione Copiar para copiar el texto en el portapapeles.
Pulse el botón Aceptar para exportar los datos a un archivo de lista de controladores.
En la vista Lista de proyectos , pulse Continuar .
Busque el archivo de lista de controladores explorando la carpeta CommissioningTool\QR Code Report mediante uno de estos dos métodos:
La organización de los archivos y, por lo tanto, la navegación por la estructura de archivos varían entre las distintas plataformas Android. Así pues, es posible que deba probar más de una ruta diferente para encontrar el archivo de lista de controladores.
Puede usar la utilidad de navegación de archivos de la que dispone el dispositivo móvil (por ejemplo, Explorador de archivos) para buscar el nombre de la carpeta.
Puede seguir la ruta que ha guardado anteriormente en el portapapeles. Para ello, inicie la utilidad de navegación de archivos del dispositivo móvil (por ejemplo, Explorador de archivos) pegue el texto de ruta en el cuadro de búsqueda y ejecute la búsqueda.
Ha creado un archivo de lista de controladores, que se puede utilizar para documentar los dispositivos BACnet/IP en el sistema.