您可以使用 Commission 移动应用程序的控制器列表创建工具功能,从 BACnet/IP 设备撕下的产品信息标签上的数字矩阵符号捕获设备信息。
控制器列表创建工具将这些信息保存在一个数据文件的后台,该数据文件可以导出为逗号分隔文件,用于记录工作现场的控制器。
在 连接 视图中,选择 控制器列表创建工具 按钮
在 创建项目 对话框的 项目名称 框中输入一个名称。
选择 创建 。控制器数据文件在后台创建。
选择窗口顶部或视图中心的 扫描 图标
如果是首次将移动设备的相机用于 eCommission 应用程序,您可能需要在移动设备或 Windows 10 笔记本电脑的设置部分,将 eCommission 应用程序的相机访问权限提供给 eCommission 应用程序。
将相机对准数据矩阵符号。
当图像捕获成功时,会显示 列表创建工具 视图, 型号 、 序列号 和 以太网 MAC 框将自动填充。
键入以下字段的描述:
在 位置 框输入 BACnet/IP 设备的位置。
在 设备 框,输入与 BACnet/IP 设备关联的设备的简短描述。
在 注释 框,输入要与 BACnet/IP 设备关联的注释。
根据需要继续从其他 BACnet/IP 设备捕获数据。
在您捕获了所有控制器之后,选择窗口顶部的 文件管理 按钮
在 项目列表 视图中,从列表中选择一个项目。
选择 导出 按钮
在 导出 对话框复制控制器列表文件所在的文件路径。为此,请选择 位置 文本框,选择 全选 ,然后选择 复制 以将文本复制到剪贴板。
选择 确定 导出数据到控制器列表文件。
在 项目列表 视图选择 继续 。
导航到 CommissioningTool\QR Code Report 文件夹,找到控制器列表文件,以下两种方法任选其一:
文件组织和文件结构内的导航因 Android 平台而异。因此,在搜索控制器列表文件时,您可能需要尝试多种方法。
您可以在移动设备上使用文件导航实用程序(例如文件资源管理器)搜索文件夹名称。
您可以按照您之前保存到剪贴板的路径。为此,请在移动设备上启动文件导航实用程序(例如文件资源管理器),将路径文本粘贴到搜索框,然后执行搜索。
您已创建一个控制器列表文件,该文件可用于记录系统中的 BACnet/IP 设备。