earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
功能: 工程, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 2022, 2023, 2024, 7.0
2024/9/10
请点击查看尚未翻译的更新版本

以有线方式连接到 BACnet/IP 控制器网络

在 Windows 笔记本电脑上运行 Commission 移动应用程序,您可以直接连接到联网的 BACnet/IP 控制器上的以太网端口,或使用以太网交换机连接一组控制器。

显示更多
action_close

Use this workflow to connect the Commission mobile application to BACnet/IP controllers.

相关信息可在流程图后的章节中找到。

 
action_zoom_plus_stroke Commission 移动应用程序的连接工作流程
图: Commission 移动应用程序的连接工作流程
下载、安装并登陆 Commission 移动应用程序

下载、安装并登录 Commission 移动应用程序,然后接受 使用条款 协议。

有关更多信息,请参阅 Logging on to the Commission Mobile Application .

给控制器通电

给 BACnet/IP 控制器通电

有关更多信息,请参阅 Powering Up MP-C .

有关更多信息,请参阅 Powering Up MP-V .

有关更多信息,请参阅 Powering Up an RP-V Controller .

为 Commission 应用程序准备有线或无线连接

为与 Commission 应用程序移动设备一起使用准备有线或无线连接。

连接类型

更多信息

有线连接到单个控制器

有关更多信息,请参阅 以有线方式连接到单个 BACnet/IP 控制器 .

有线连接到控制器网络

有关更多信息,请参阅 以有线方式连接到 BACnet/IP 控制器网络 .

通过 WiFi 路由器无线连接到控制器网络

有关更多信息,请参阅 通过 WiFi 路由器连接到 BACnet/IP 控制器网络 .

通过无线接入点无线连接到控制器网络

有关更多信息,请参阅 通过无线接入点连接到 BACnet/IP 控制器网络 .

启动 Commission 移动应用程序并发现控制器

启动 Commission 移动应用程序然后在网络上发现 BACnet/IP 控制器。

有关更多信息,请参阅 Logging on to the Commission Mobile Application .

通过有线方式连接到 BACnet/IP 控制器网络
  1. 配置 Commission 移动应用程序计算机和 BACnet/IP 控制器上的网络连接:

    有关更多信息,请参阅 配置 BACnet/IP 设备设置 .

    • 如果网络包含 DHCP 服务器,请配置这些网络连接以进行 DHCP 寻址。

    • 如果网络没有包含 DHCP 服务器,请配置这些网络连接以进行静态 IP 寻址。

  2. 在 Commission 移动应用程序计算机和网络上的 BACnet/IP 控制器的端口 1 之间连接以太网电缆。如果您正在使用以太网交换机,请使用以太网电缆将计算机和控制器连接到交换机。

  3. 在 Commission 移动应用程序的“选择连接”视图中,选择 WiFi 图标

     
    action_zoom_plus_stroke
    启动以太网联网。

  4. 设备列表 视图中,选择 BACnet/IP 控制器进行连接。

使用 Commission 移动应用程序,您现在可以根据需要在连接的 BACnet/IP 控制器上执行任务。

  • Commission 移动应用程序的连接工作流程
  • 配置 BACnet/IP 设备设置