earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: WebStation
Funktionen: Dashboards
Produktversion: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14.03.2024

Heatmap

A heat map is a graphical representation of data where the values contained in a matrix are represented as colors.

Heatmap wird gewöhnlich zur Darstellung eines Trendlogs verwendet. Eine Heatmap kann verwendet werden, um Informationen, wie z. B. Temperatur, Wasserverbrauch oder Energieverbrauch anzuzeigen.

Die Farbe und Skalierung der Blocks in der Heatmap können verändert werden, um deren Inhalt anzupassen. Z. B. kann die Kühlung in diversen blauen und Erhitzung in diversen gelben und roten Schattierungen angezeigt werden.

  • Wie Dashboards funktionieren
  • Dashboard-Widgets
  • Konfigurieren einer Heatmap