Dashboards are a way to get a graphical overview of values and logs in your system.
Sie erstellen Dashboards, um sich einen Überblick zu verschaffen, wie Gebäude funktionieren, wie z. B. Energieverbrauchs-Überwachung, Alarmstatistiken und umwelttechnische Zusammenfassungen. Sie können Live- und Historiendaten anzeigen.
Dashboards werden in WebStation erstellt und man kann nur über WebStation auf diese zugreifen. Sie konfigurieren das Dashboard nach Ihren Anforderungen, indem Sie Dashboard-Widgets hinzufügen.
Öffentliche Dashboards können von allen Benutzern erstellt werden, die Zugriff auf den Ordner haben, in dem sich die Dashboards befinden. Jeder Benutzer, der Zugriff auf diesen Ordner hat, kann Dashboards anzeigen.
Persönliche Dashboards werden auf dem Benutzerlevel gespeichert und auf diese kann nur von jenen Benutzern zugegriffen werden, die sie erstellt haben. Um persönliche Dashboards erstellen zu können muss der Benutzer ein Mitglied eines Dashboards sein, das Mitgliedern deren Erstellung erlaubt.
Für weitere Informationen siehe Einem Benutzer den Zugriff auf persönliche Dashboards erlauben .
Persönliche Dashboards erfordern eine Lizenz.
Dashboard widgets are small applications in a dashboard. Dashboard widgets are the main components in a dashboard and present graphical information from your system.
Für weitere Informationen siehe Dashboard-Widgets .
Slideshows switch the display of several different dashboards or other components. You can configure the interval between the dashboards and components.
Dashboard cannot be accessed using WorkStation. However, the dashboard objects are visible in the System Tree in WorkStation.