Project Configuration Tool è un potente strumento software che consente di progettare virtualmente un EcoStruxure BMS. Con questo strumento è possibile ridurre al minimo il tempo trascorso sul sito progettando, programmando e configurando il BMS EcoStruxure fuori sede. Project Configuration Tool ti permette di far funzionare Enterprise Central, Enterprise Server e Automation Server virtualmente, e di simulare tutte le funzioni prima di scaricare i server all'EcoStruxure BMS di destinazione.
Il Project Configuration Tool server fornisce un ambiente dove tutti gli EcoStruxure BMS server virtuali del progetto possono funzionare mentre vengono progettati. Project Configuration Tool fornisce un'interfaccia utente basata su browser web per gestire il progetto. La WorkStation fornisce un'interfaccia utente completa per la configurazione degli EcoStruxure BMS server.
Project Configuration Tool is available for Windows and for Linux.
Usando il tuo browser web per accedere a Project Configuration Tool server, puoi sviluppare facilmente nuovi progetti, creare, inizializzare e arrestare gli EcoStruxure BMS server virtuali e scaricare i server virtuali su server in loco. Puoi anche aggiungere proprietà al progetto per mantenere traccia delle informazioni quali il project manager e la posizione del sito.
Per mezzo degli EcoStruxure BMS server virtuali, puoi simulare tutti gli aspetti dell'Enterprise Central, dell'Enterprise Server e degli automation server, ad eccezione delle comunicazioni con i dispositivi di campo. Project Configuration Tool per Windows sfrutta la tecnologia di virtualizzazione dell'hardware tramite il software Microsoft Hyper-V. Project Configuration Tool per Linux funziona in modo nativo nel sistema operativo. Puoi aggiungere vari EcoStruxure BMS server virtuali a un progetto contemporaneamente e quindi avviare e arrestare i server per adattarsi alle tue esigenze.
Creare Automation Server virtuali da template può aiutare nella progettazione e contribuire a migliorare la consistenza delle configurazioni. Con Project Configuration Tool, puoi selezionare un'impostazione di backup per un Automation Server, salvarlo come nuovo template e quindi creare Automation Server virtuali da quel singolo modello. Per un comodo riutilizzo i template vengono memorizzati in una libreria.
Lavorare con EcoStruxure BMS server virtuali in WorkStation è come lavorare con EcoStruxure BMS server online in WorkStation. Le stesse potenti funzionalità e strumenti di progettazione sono disponibili quando si avvia la WorkStation attraverso Project Configuration Tool. Due schemi di colori diversi differenziano i prodotti in modo da capire facilmente quale strumento si sta usando. Con WorkStation, puoi creare strumenti, binding, grafiche, allarmi e altri oggetti richiesti dal progetto. Per maggiori informazioni, consultare il foglio delle specifiche relativo a WorkStation.
Utilizzando la funzionalità di backup e ripristino, distribuisci gli EcoStruxure BMS server virtuali del progetto sull'Enterprise Central, Enterprise Server e gli Automation Server in loco per scaricare le configurazioni create precedentemente. Dopo il caricamento, puoi accedere con WorkStation a un EcoStruxure BMS server in loco per modificare la configurazione.
Project Configuration Tool può essere installato con switch di rete virtuale interni ed esterni. Per l'accesso esclusivamente locale, lo switch esterno deve essere disabilitato o non configurato durante l'installazione. Questa flessibilità garantisce di poter adattare facilmente l'installazione ai requisiti del progetto. Inoltre, possono essere installati solo i pacchetti server necessari. Man mano che vengono rilasciate nuove versioni dell'EcoStruxure Building Operation, è possibile aggiungerle semplicemente al Project Configuration Tool server esistente.
Project Configuration Tool should only be deployed in private isolated networks and never be exposed directly to the Internet.
Project Configuration Tool supporta il software EcoStruxure Building Operation versione 3.2 e successive.
Hardware requirements – Server | |
Processor power, memory, and storage capacity should be scaled upwards to accommodate targeted system size as impacted by the total quantity of EcoStruxure BMS projects. Project Configuration Tool is tested on a server with an 8-core 3.6 GHz processor, 32 GB of memory, and storage capacity of 1 TB. | |
Installing Project Configuration Tool and the virtual machine require approximately 50 GB of storage space on the installation drive. Project Configuration Tool for Windows also requires 5 GB on the Windows Temp folder, which is typically located on the C drive (C:). | |
Processor
|
Intel Core i7-7820X @ 3.60 GHz or higher (at least 4 CPU cores)
|
Memory
|
2 GB plus 170 MB x number of running EcoStruxure BMS servers
|
Minimum: 16 GB
|
|
The Virtual Machine is configured by default with 8 GB.
|
|
Storage capacity - Project Configuration Tool for Windows
|
Minimum: 50 GB and 5 GB in Windows Temp folder
|
Recommended: 1 TB or higher
|
|
Storage capacity - Project Configuration Tool for Linux
|
Minimum: 50 GB
|
Recommended: 1 TB or higher
|
|
BIOS | |
Required BIOS configuration
|
Intel VT-x or AMD-V virtualization support enabled
|
Memory and processor capacity | |
The memory capacity is a function of the number of running servers, devices, and objects in the projects. The memory consumption is approximately 2 GB plus 170 MB x number of running servers. The Virtual Machine is configured by default with 8 GB, which can be changed in Hyper-V. With 4 CPU cores, it is possible to run up to 100 servers. To run 100 to 200 servers, the requirement is 8 CPU cores. To run 200 to 250 servers, the requirement is 12 CPU cores. The maximum number of running servers is 250. The following guidelines are offered to assist in determining the appropriate size: | |
Un Server EcoStruxure BMS vuoto
|
50 MB
|
Un Server EcoStruxure BMS classico
|
170 MB
|
Un b3920 vuoto
|
0.07 MB
|
Un MNB 1000 vuoto
|
0.01 MB
|
Uno Xenta 122 FC
|
1.5 MB
|
Uno Xenta programmabile vuoto
|
0.04 MB
|
Un MNLRF1_FanCoil
|
0.36 MB
|
Disk capacity | |
Maximum virtual hard disk size - Project Configuration Tool for Windows
|
200 GB
|
The disk space used depends on the types of configurations. The following guidelines can be used to determine approximately how much disk space will be used: | |
One empty EcoStruxure BMS server
|
100 MB
|
One typical automation server
|
250 MB
|
One typical Enterprise Server
|
500 to 2000 MB
|
100 input/outout points
|
0.5 MB
|
100 trend logs or alarms
|
0.3 MB
|
Graphic
|
1 to 100 MB
|
Program
|
0.1 to 10 MB
|
10 empty MP-C controllers
|
1 MB
|
10 empty Modbus devices
|
0.5 MB
|
100k events
|
25 MB
|
Creating backup
|
Server size + 100 MB
|
Software requirements | |
Operating systems – Project Configuration Tool for Windows
|
Microsoft Windows 10 (64-bit)
|
Microsoft Windows 11
|
|
Microsoft Windows Server 2019
|
|
Microsoft Windows Server 2022
|
|
Microsoft Windows Server 2025
|
|
The following Microsoft Windows 10 editions are supported: Pro and Enterprise. | |
The following Microsoft Windows 11 editions are supported: Pro and Enterprise. | |
The following Microsoft Windows Server 2019 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials. | |
The following Microsoft Windows Server 2022 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials. | |
The following Microsoft Windows Server 2025 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials. | |
Operating systems – Project Configuration Tool for Linux
|
Ubuntu 22.04 LTS, Desktop and Server
|
Ubuntu 24.04 LTS, Desktop and Server
|
|
Hyper-V - Project Configuration Tool for Windows
|
Hyper-V must be enabled
|
Required additional software - Project Configuration Tool for Windows
|
Microsoft .NET Framework 4.7.2 and later
|
WorkStation version 5.0.3.5001 and later
a
|
|
a) For WorkStation version 3.2.4 and 4.0.5, it is required to install WorkStation version 5.0.3.5001 (or later) in parallel. For WorkStation version 5.0.3, it is sufficient to install version 5.0.3.5001. For WorkStation versions later than 5.0.3, version 5.0.3.5001 is not needed. | |
Compatibility | |
EcoStruxure Building Operation server packages
|
version 3.2 and later
|
WorkStation
|
versione 3.2.4, 4.0.5, 5.0.3, e successive
|
Communication between Project Configuration Tool server and web browser or WorkStation | |
HTTPS
|
Non-binary, port not configurable, default 443
|
Part numbers | |
Nessun numero di serie o licenza per Project Configuration Tool. Comunque, la WorkStation usata per la configurazione dello EcoStruxure BMS server richiede una licenza WorkStation. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica della WorkStation. |