earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface de utilizador

Interface de utilizador


Produtos: WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versão do produto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14-03-2024

Caixa de diálogo de Propriedades do mapa térmico

Utilize a caixa de diálogo Propriedades do mapa térmico para configurar e editar um mapa térmico.

 
action_zoom_plus_stroke Caixa de diálogo de Propriedades do mapa térmico
Imagem: Caixa de diálogo de Propriedades do mapa térmico

Tabela: Caixa de diálogo de Propriedades do mapa térmico

Componente

Descrição

Apresentar registo de tendências

Enter the trend log you want to display.

Período

Select the period you want to display.

Método de cálculo

Select the calculation method for the trend log. Para mais informações, consulte Calculation Methods .

Legenda

Type a caption for the widget.

Ligação da legenda

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

Mostrar legenda

Click True to display the name and color of the trend log in the widget.

Guias

Use the guides to define the colors for different values and value ranges.

Para mais informações, consulte Mapa térmico .

Adicionar

Click to add a guide to define the colors for different values and value ranges.

Para mais informações, consulte Mapa térmico .

Valor

Select a value for the guide in the widget.

Cor

Select a color for the value for the guide in the widget.

Decimais

Select the number of decimals you want to display.

  • Widgets de dashboard
  • Mapa térmico
  • Caixa de diálogo de widget — separador layout