earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Conceito

Conceito


Produtos: WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versão do produto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
14-03-2024

Mapa térmico

A heat map is a graphical representation of data where the values contained in a matrix are represented as colors.

O mapa térmico é normalmente utilizado para apresentar um registo de tendências. É possível utilizar um mapa térmico para apresentar qualquer tipo de informações, como temperatura, consumo de água ou consumo de energia.

A cor e a escala dos blocos no mapa térmico podem ser alteradas para se ajustarem ao conteúdo. Por exemplo, o arrefecimento pode ser apresentado em vários tons de azul e o aquecimento em vários tons de amarelo e vermelho.

  • Como funcionam os dashboards
  • Widgets de dashboard
  • Configurar um mapa térmico