earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaccia dell'utente

Interfaccia dell'utente


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Finestra di dialogo Proprietà misuratore di registro

Usa la finestra di dialogo Proprietà misuratore di registro per configurare e modificare il misuratore di registro.

 
action_zoom_plus_stroke Proprietà misuratore registro – Finestra di dialogo
Figura: Proprietà misuratore registro – Finestra di dialogo

Tabella: Proprietà misuratore registro – Finestra di dialogo

Componente

Descrizione

Visualizzazione del Trend Log

Enter the trend log you want to display.

Periodo

Select the period you want to display.

Metodo di calcolo

Select the calculation method for the trend log. Per maggior informazioni, consulta Calculation Methods .

Didascalia

Type a caption for the widget.

Link didascalia

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

Min.

Enter the minimum value for the gauge.

Max.

Enter the maximum value for the gauge.

Guide

Use the guides to define the colors for different values and value ranges.

Per maggior informazioni, consulta Misuratore di registro .

Aggiungi

Click to add a guide to define the colors for different values and value ranges.

Per maggior informazioni, consulta Misuratore di registro .

Valore

Select a value for the guide in the widget.

Colore

Select a color for the value for the guide in the widget.

Descrizione

Digita una descrizione.

Colore indicatore

Select the indicator color for the needle or the indicator in the gauge.

Per maggior informazioni, consulta Misuratore di registro .

Decimali

Select the number of decimals you want to display.

Mostra periodo

Select to display the period as a legend.

Usa lancetta

Select True to use a needle as indicator in the gauge. If no needle is selected the gauge displays the value as an indicator instead.

  • Widget nel dashboard
  • Misuratore di registro
  • Finestra di dialogo Widget – Scheda Layout