earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface de utilizador

Interface de utilizador


Produtos: WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versão do produto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
14-03-2024

Caixa de diálogo de Propriedades do medidor de registo

Utilize a caixa de diálogo Propriedades do medidor de registo para configurar e editar um medidor de registo.

 
action_zoom_plus_stroke Propriedades do medidor de registo – Caixa de diálogo
Imagem: Propriedades do medidor de registo – Caixa de diálogo

Tabela: Propriedades do medidor de registo – Caixa de diálogo

Componente

Descrição

Apresentar registo de tendências

Enter the trend log you want to display.

Período

Select the period you want to display.

Método de cálculo

Select the calculation method for the trend log. Para mais informações, consulte Calculation Methods .

Legenda

Type a caption for the widget.

Ligação da legenda

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

Mín

Enter the minimum value for the gauge.

Máx

Enter the maximum value for the gauge.

Guias

Use the guides to define the colors for different values and value ranges.

Para mais informações, consulte Medidor de registo .

Adicionar

Click to add a guide to define the colors for different values and value ranges.

Para mais informações, consulte Medidor de registo .

Valor

Select a value for the guide in the widget.

Cor

Select a color for the value for the guide in the widget.

Descrição

Introduza uma descrição.

Cor de indicador

Select the indicator color for the needle or the indicator in the gauge.

Para mais informações, consulte Medidor de registo .

Decimais

Select the number of decimals you want to display.

Mostrar período

Select to display the period as a legend.

Usar agulha

Select True to use a needle as indicator in the gauge. If no needle is selected the gauge displays the value as an indicator instead.

  • Widgets de dashboard
  • Medidor de registo
  • Caixa de diálogo de widget — separador layout