earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
用户界面

用户界面


产品: WebStation
功能: Dashboards
产品版本: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2024/3/14

日志测量仪属性对话框

使用 日志测量仪属性 对话框来配置和编辑日志测量仪。

 
action_zoom_plus_stroke 日志测量仪属性 - 对话框
图: 日志测量仪属性 - 对话框

表格: 日志测量仪属性 - 对话框

组成部分

描述

显示趋势日志

Enter the trend log you want to display.

时间段

Select the period you want to display.

计算方式

Select the calculation method for the trend log. 有关更多信息,请参阅 计算方法 .

标题

Type a caption for the widget.

标题链接

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

最小

Enter the minimum value for the gauge.

最大

Enter the maximum value for the gauge.

指南

Use the guides to define the colors for different values and value ranges.

有关更多信息,请参阅 日志测量仪 .

添加

Click to add a guide to define the colors for different values and value ranges.

有关更多信息,请参阅 日志测量仪 .

Select a value for the guide in the widget.

颜色

Select a color for the value for the guide in the widget.

描述

键入描述。

指示器颜色

Select the indicator color for the needle or the indicator in the gauge.

有关更多信息,请参阅 日志测量仪 .

十进制

Select the number of decimals you want to display.

显示时间段

Select to display the period as a legend.

使用指针

Select True to use a needle as indicator in the gauge. If no needle is selected the gauge displays the value as an indicator instead.

  • 仪表板小部件
  • 日志测量仪
  • 小部件对话框 - 布局选项卡