earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
概念

概念


产品: WebStation
功能: Dashboards
产品版本: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2024/3/14

日志测量仪

A log gauge displays trend log values in a gauge.

利用指南,可配置测量仪的比例以按比例在不同的范围中显示不同的颜色。

您可使用两种方法来显示测量仪中的值:测量仪中的针或指示刻度。

例如,您希望日志测量仪显示介于 0 和 30 之间的日志值。10 以下的值过小,将标记为蓝色。介于 10 和 20 之间的值可接受,并将标记为绿色。介于 20和 30 之间的值过大,并将标记为红色。您希望用针来指示测量仪刻度上的值。

使用最小值 0 和最大值 30 配置测量仪的刻度。

在辅助线字段添加三条辅助线。如下配置它们:

  • 值 = 10 和蓝色。这让值范围 0 到 10 在测量仪中呈蓝色。

  • 值 = 20 和绿色。这让值范围 11 到 20 在测量仪中呈绿色。

  • 值 = 30 和红色。这让值范围 21 到 30 在测量仪中呈红色。

您可让指示器颜色呈黑色并使用针来显示值。

如果您将指示器颜色设置为黑色,但是忘记了将“使用针”设置为“真”,则会测量仪内得到显示值的黑色指示器。

  • 仪表板的工作方式
  • 仪表板小部件
  • 配置日志测量仪