earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
用户界面

用户界面


产品: WebStation
功能: Dashboards
产品版本: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2024/3/14

日志值属性对话框

使用 日志值属性 对话框来配置和编辑点值。

 
action_zoom_plus_stroke 日志值属性对话框
图: 日志值属性对话框

表格: 日志值属性对话框

组成部分

描述

添加

Click to add a trend log.

显示趋势日志

Enter the trend log you want to display.

图标

Select an icon to be displayed in front of the value.

计算方式

Select the calculation method for the trend log. 有关更多信息,请参阅 计算方法 .

时间段

Select the period you want to display.

标题

Type a caption for the widget.

标题链接

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

显示时间段

Select to display the period as a legend.

  • Dashboard Widgets
  • 记录值
  • 小部件对话框 - 布局选项卡