earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Indicador de registro

A log gauge displays trend log values in a gauge.

Con las guías puede configurar la escala del indicador para que muestre diferentes colores en diferentes rangos de la escala.

Hay dos métodos que puede usar para mostrar el valor del indicador en forma de aguja o una escala de indicación dentro del indicador.

Por ejemplo, desea un indicador de registro que muestre los valores de registro entre 0 y 30. Los valores por debajo de 10 son demasiado bajos y se marcarán en azul. Los valores entre 10 y 20 son correctos y se marcarán en verde. Los valores entre 20 y 30 son demasiado altos y se marcarán en rojo. Desea que una aguja indique el valor en la escala del indicador.

Configure la escala del indicador con un valor mínimo de 0 y máximo de 30.

Añada tres guías al campo Guía. Configúrelas de la siguiente manera:

  • Valor = 10 y color azul. Esto hace que el rango de valores del 0 al 10 se muestre en azul en el indicador.

  • Valor = 20 y color verde. Esto hace que el rango de valores del 11 al 20 se muestre en verde en el indicador.

  • Valor = 30 y color rojo. Esto hace que el rango de valores del 21 al 30 se muestre en rojo en el indicador.

También puede hacer que el indicador sea de color negro y se utilice una aguja para mostrar el valor.

Si establece el color en negro, pero se olvida de ajustar Usar aguja en verdadero, obtendrá un indicador negro dentro del indicador que muestra el valor.

  • Cómo funcionan los paneles
  • Widgets de panel
  • Cómo configurar un indicador de registro