earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: Dashboards
产品版本: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2024/3/14

配置日志测量仪

可配置日志测量仪在测量仪中显示趋势日志。

显示更多
action_close

A log gauge displays trend log values in a gauge.

利用指南,可配置测量仪的比例以按比例在不同的范围中显示不同的颜色。

您可使用两种方法来显示测量仪中的值:测量仪中的针或指示刻度。

例如,您希望日志测量仪显示介于 0 和 30 之间的日志值。10 以下的值过小,将标记为蓝色。介于 10 和 20 之间的值可接受,并将标记为绿色。介于 20和 30 之间的值过大,并将标记为红色。您希望用针来指示测量仪刻度上的值。

使用最小值 0 和最大值 30 配置测量仪的刻度。

在辅助线字段添加三条辅助线。如下配置它们:

  • 值 = 10 和蓝色。这让值范围 0 到 10 在测量仪中呈蓝色。

  • 值 = 20 和绿色。这让值范围 11 到 20 在测量仪中呈绿色。

  • 值 = 30 和红色。这让值范围 21 到 30 在测量仪中呈红色。

您可让指示器颜色呈黑色并使用针来显示值。

如果您将指示器颜色设置为黑色,但是忘记了将“使用针”设置为“真”,则会测量仪内得到显示值的黑色指示器。

配置日志测量仪
  1. 点击 配置 或点击 设置 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  2. 日志测量仪属性 对话框中的 显示趋势日志 框中输入您要显示为日志测量仪的趋势日志。

  3. 周期 框中,选择周期。

  4. 计算方法 框中,选择一个计算方法。

  5. 标题 框中,键入标题。

  6. 标题链接 框中,输入对于日志测量仪相关的对象的链接。

  7. 最小值 框中,输入测量仪的最小值。

  8. 最大值 框中,输入测量仪的最大值。

  9. 点击 添加 以添加一条辅助线来定义不同值和值范围的颜色。

  10. 框中,输入辅助线的值。

  11. 颜色 框中,输入值或值范围的颜色。

  12. 描述 框中,键入辅助线的描述。

  13. 指示器颜色 框中,输入测量仪中针或指示器的指示器颜色。

  14. 小数 框中,选择要显示的小数位数。

  15. 显示周期 框中,选择 以将周期显示为图例。

  16. 使用针 框中,选择 以将针用作测量仪中的指示器。如果没有选择针,则测量仪会改为将值显示为指示器。

  17. 点击 确定

  • 仪表板的工作方式
  • 仪表板小部件
  • 日志测量仪
  • 日志测量仪属性对话框
  • 向仪表板添加小部件