earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
概念

概念


产品: WebStation
功能: Dashboards
产品版本: 2024, 7.0
2025/10/2

日志饼

A log pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of trend logs.

日志饼可包含一个或多个日志。可更改每个日志的颜色和计算方式。

饼中心

饼中心可用于显示以下的值:

  • 无:不显示任何饼图中心。

  • 平均:显示添加到饼图中的所有日志的平均值。

  • 总计:显示添加至饼图的所有日志的总和。

  • 最小值:显示具有最小值的日志的值。

  • 最大值:显示具有最高值的日志的值。

数值

您可使用显示值功能获得所有值的数字显示。

  • 仪表板的工作方式
  • 仪表板小部件
  • 配置日志饼