earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Gráfico circular de valores

A point pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportion of values.

El gráfico circular de valores puede contener una o varias variables. Es posible cambiar los colores y el método de cálculo de cada variable.

Centro del gráfico circular

El centro del gráfico circular se puede configurar de la siguiente manera:

  • Nada: no muestra ningún centro de gráfico circular.

  • Media: muestra el valor medio de todas las variables del gráfico circular.

  • Total: muestra la suma de todas las variables del gráfico circular.

  • Mín: muestra el valor de la variable con el valor más bajo en el centro del gráfico circular.

  • Máx: muestra el valor de la variable con el valor más alto en el gráfico circular.

Valores numéricos

Puede obtener una presentación numérica de todos los valores del gráfico circular de registro con la función Mostrar valores.

  • Cómo funcionan los paneles
  • Dashboard Widgets
  • Cómo configurar un gráfico circular de valores