earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Cómo configurar un gráfico circular de valores

Es posible configurar un gráfico circular de valores para obtener una presentación gráfica de los valores de los puntos en un gráfico circular.

Mostrar más
action_close

A point pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportion of values.

El gráfico circular de valores puede contener una o varias variables. Es posible cambiar los colores y el método de cálculo de cada variable.

Centro del gráfico circular

El centro del gráfico circular se puede configurar de la siguiente manera:

  • Nada: no muestra ningún centro de gráfico circular.

  • Media: muestra el valor medio de todas las variables del gráfico circular.

  • Total: muestra la suma de todas las variables del gráfico circular.

  • Mín: muestra el valor de la variable con el valor más bajo en el centro del gráfico circular.

  • Máx: muestra el valor de la variable con el valor más alto en el gráfico circular.

Valores numéricos

Puede obtener una presentación numérica de todos los valores del gráfico circular de registro con la función Mostrar valores.

Configuración de un gráfico circular de valores
  1. Haga clic en Configurar o haga clic en el botón Preferencias

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Haga clic en Añadir para añadir una variable.

  3. En el cuadro Mostrar variable , introduzca la variable que desee mostrar en el gráfico circular de valores.

  4. En el cuadro Color , introduzca un color para la variable.

  5. En el cuadro Leyenda , escriba una leyenda.

  6. En el cuadro Enlace de imagen , introduzca un enlace a un objeto que sea relevante para el gráfico circular de valores.

  7. En Centro de gráfico circular , seleccione un centro de gráfico circular.

  8. En el cuadro Mostrar leyenda , seleccione Verdadero para que se muestren el nombre y el color del valor en el gráfico circular de valores.

  9. En el cuadro Mostrar porcentaje , seleccione Verdadero para que se muestren los valores en porcentajes.

  10. En el cuadro Mostrar valores , seleccione Verdadero para que se muestren los valores numéricos en el gráfico circular de valores.

  11. Haga clic en Aceptar .

  • Cómo funcionan los paneles
  • Dashboard Widgets
  • Gráfico circular de valores
  • Cuadro de diálogo Propiedades de gráfico circular de valores
  • Cómo añadir un widget a un panel