earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Conceito

Conceito


Produtos: WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versão do produto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14-03-2024

Gráfico circular de pontos

A point pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportion of values.

O gráfico circular de pontos pode conter uma ou mais variáveis. É possível alterar as cores e o método de cálculo de todas as variáveis.

Centro do gráfico circular

O centro do gráfico circular pode ser configurado da seguinte forma:

  • Nenhum: o centro do gráfico circular não é apresentado.

  • Média: apresenta o valor médio de todas as variáveis no gráfico circular.

  • Total: apresenta a soma de todas as variáveis no gráfico circular.

  • Mín.: apresenta o valor da variável com o valor mais baixo no centro do gráfico circular.

  • Máx.: apresenta o valor da variável com o valor mais alto no centro do gráfico circular.

Valores numéricos

É possível obter uma apresentação numérica de todos os valores no gráfico circular utilizando a funcionalidade Apresentar valores.

  • Como funcionam os dashboards
  • Widgets de dashboard
  • Configurar um gráfico circular de pontos