Dashboards are a way to get a graphical overview of values and logs in your system.
O utilizador cria dashboards para obter uma vista geral do desempenho dos edifícios, como a monitorização do consumo energético, estatísticas de alarmes e resumos ambientais. É possível visualizar dados em tempo real e passados.
Os dashboards são criados em WebStation e só podem ser acedidos através de WebStation. Os dashboards são criados em função das necessidades adicionando widgets de dashboard.
Um dashboard público pode ser criado por qualquer utilizador que tenha acesso à pasta onde se situam os dashboards. Qualquer utilizador que tenha acesso à pasta pode visualizar o dashboard.
Os dashboards pessoais são guardados ao nível do utilizador e só podem ser acedidos pelo utilizador que os criou. Para poder criar dashboards pessoais, o utilizador tem de ser membro de um grupo que permita a criação de dashboards.
Para mais informações, consulte Permitir que um utilizador aceda a dashboards pessoais .
Os dashboards pessoais exigem uma licença.
Dashboard widgets are small applications in a dashboard. Dashboard widgets are the main components in a dashboard and present graphical information from your system.
Para mais informações, consulte Widgets de dashboard .
Slideshows switch the display of several different dashboards or other components. You can configure the interval between the dashboards and components.
Dashboard cannot be accessed using WorkStation. However, the dashboard objects are visible in the System Tree in WorkStation.