earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Cuadro de diálogo Propiedades de gráfico circular de valores

Utilice el cuadro de diálogo Propiedades de gráfico circular de valores para configurar y editar un gráfico circular de valores.

 
action_zoom_plus_stroke Cuadro de diálogo Propiedades de gráfico circular de valores
Figura: Cuadro de diálogo Propiedades de gráfico circular de valores

Tabla: Cuadro de diálogo de Propiedades de gráfico circular de valores

Componente

Descripción

Añadir

Click to add a point.

Mostrar variable

Enter the variable you want to display.

Color

Seleccione el color de la variable.

Leyenda

Type a caption for the widget.

Enlace de imagen

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

Centro del gráfico circular

Select how you want to display the pie center.

Para obtener más información, consulte Gráfico circular de valores .

Mostrar leyenda

Click True to display the name and color of the trend log in the widget.

Mostrar porcentajes

Select to display the values in percentage.

Mostrar valores

Seleccione esta opción para mostrar los valores numéricos.

  • Widgets de panel
  • Gráfico circular de valores
  • Cuadro de diálogo del widget – Pestaña de diseño