earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface de utilizador

Interface de utilizador


Produtos: WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versão do produto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14-03-2024

Caixa de diálogo de Propriedades do gráfico circular de pontos

Utilize a caixa de diálogo Propriedades do gráfico circular de pontos para configurar e editar um gráfico circular de pontos.

 
action_zoom_plus_stroke Caixa de diálogo de Propriedades do gráfico circular de pontos
Imagem: Caixa de diálogo de Propriedades do gráfico circular de pontos

Tabela: Caixa de diálogo de Propriedades do gráfico circular de pontos

Componente

Descrição

Adicionar

Click to add a point.

Apresentar variável

Enter the variable you want to display.

Cor

Selecione a cor da variável.

Legenda

Type a caption for the widget.

Link de legenda

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

Centro sectorial

Select how you want to display the pie center.

Para mais informações, consulte Gráfico circular de pontos .

Mostrar legenda

Click True to display the name and color of the trend log in the widget.

Mostrar percentagens

Select to display the values in percentage.

Apresentar valores

Selecione para apresentar os valores numéricos.

  • Widgets de dashboard
  • Gráfico circular de pontos
  • Caixa de diálogo de widget — separador layout