earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Dashboards
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Boîte de dialogue Propriétés du graphique de valeur de point

La boîte de dialogue Propriétés de valeur de point vous permet de configurer et de modifier une valeur de point.

 
action_zoom_plus_stroke Boîte de dialogue Propriétés du graphique de valeur de point
Figure : Boîte de dialogue Propriétés du graphique de valeur de point

Table : Boîte de dialogue Propriétés du graphique de valeur de point

Composant

Description

Ajouter

Click to add a point.

Variable à afficher

Enter the variable you want to display.

Icône

Select an icon to be displayed in front of the value.

Légende

Type a caption for the widget.

Lien légende

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

  • Dashboard Widgets
  • Valeur de point
  • Boîte de dialogue Widget – Onglet Agencement