使用 点值属性 对话框对话框来配置和编辑点值。
组成部分 |
描述 |
添加 |
Click to add a point. |
显示变量 |
Enter the variable you want to display. |
图标 |
Select an icon to be displayed in front of the value. |
标题 |
Type a caption for the widget. |
标题链接 |
Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget. |